大家好、团队、
我们正在创建 BMS、MCU 需要始终处于开启状态。 MCU 有两个电源。 一个来自外部适配器、另一个来自电池、

我们看到有很多电源多路复用器可用。 我们需要一个电源多路复用器、该多路复用器可将电源从一个降压转换为另一个降压转换器、从而确保 MCU 不会关闭或重新启动。
MCU 将是 STM32 MCU
具有快速切换时间的任何产品建议
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们正在创建 BMS、MCU 需要始终处于开启状态。 MCU 有两个电源。 一个来自外部适配器、另一个来自电池、

我们看到有很多电源多路复用器可用。 我们需要一个电源多路复用器、该多路复用器可将电源从一个降压转换为另一个降压转换器、从而确保 MCU 不会关闭或重新启动。
MCU 将是 STM32 MCU
具有快速切换时间的任何产品建议
谢谢
您好 Bhanu、
我推荐将 TPS2116和 TPS2121用作我们具有快速切换功能的最新电源多路复用器器件(TPS2116:切换时间为8us、TPS2121:切换时间为5us)
TPS2116可能更适合3.3V 系统、具体取决于您的系统限制。 TPS2116是一款比 TPS2121更小、电压更低的电源多路复用器、但缺少 TPS2121支持的以下一些保护特性。
TPS2121特性 TPS2116不支持:
过压控制、4.5A 最大电流(TPS2116可支持2.5A)、输出电流限制和2个基准电压
如果您的设计不需要这些前面提到的功能、您可以从 TPS2116的以下部分中受益:
快速切换(当 VINx=5V 时为8us)、低静态电流(典型值1.32uA)和低待机电流(50nA)。
此致、
Elizabeth
对于任一器件、需要考虑的一个因素是您的系统是否需要滞后。 当两个输入电源处于同一电压时、这一点尤为重要。 有关添加迟滞以确保器件不会从输入端来回切换的更多信息、请参阅此常见问题 解答:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices
如果您有任何疑问、请告诉我。
您好 Bhanu、
与集成式电源多路复用器解决方案相比、使用两个二极管有几个缺点:
使用 TPS2121的电源多路复用使您能够:
为了实现5us 快速切换、CP2必须大于内部 Vref (典型值为1.06V)。 但是、这不必是外部基准电压;我们通常会看到、这使用分压器连接到 IN2。
此致、
Elizabeth
我已随附我们的 TPS2121设计计算器、以帮助您进行设计并了解自动切换 implementatione2e.ti.com/.../3757.TPS2121-PR1-CP2-Calc-E2E.xlsx。 如有任何疑问、请告知我
您好 Bhanu、
随附了计算器的更新版本、以在单独的选项卡中包含 TPS2116。
e2e.ti.com/.../3122.TPS2121-PR1-CP2-Calc-E2E.xlsx
此致、
Elizabeth
Elizabeth、您好!
感谢您使用计算器
我想使用它来测试3.3V 和5V 切换。 在 EVM 中、它们分别使用9.53k 和16.9k 分别用于3.0.3和5V。 我能否仅使用9.53k 来测试3.3和5V、因为
PR1电压低于5.5V、这是最大值。 最后一行还提到、当使用迟滞选择 IN2时、我需要3.859V 电压切换回 IN1、但实际上并不了解当 IN1和 IN2为3.3V 时、我如何获得3.8V 电压。
对于 MCU 应用、是否还建议使用迟滞?
谢谢
您好 Bhanu、
以下是我对您问题的回答:
您能否 仅使用9.53k 来测试3.3和5V?
是的、9.53k 表示分压器中的一个电阻器连接到 PR1。 更改此电阻器值只会更改在 Excel 工作表中的单元格 B11中计算的切换点。 只要两个电压的切换点都是可以接受的、对两个电压轨使用相同的电阻器是可以接受的。
最后一行还提到、当使用迟滞选择 IN2时、我需要3.859V 电压切换回 IN1、但实际上并不了解当 IN1和 IN2为3.3V 时、我如何获得3.8V 电压。
正确! 选择 IN2时、滞后会在切换回之间增加一个裕度。 过多的迟滞 会导致在输入电源的直流状态之外发生切换。 在这种情况下、您将使用过多的迟滞、您可以使用计算器更改该值、以查看何时成为更有利的切换点。
对于 MCU 应用、是否还建议使用迟滞?
我们对迟滞的建议取决于应用、输入电源的强度、负载的强度以及预期的负载强度、输入电容等压降
当电源由于加载和卸载而导致电压下降和上升时、迟滞可避免在一个电源之间持续切换的问题、因此这实际上取决于您是否希望在系统中看到这种情况。
此致、
Elizabeth