This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48111Q1EVM:EVM 仍然存在过流故障

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177299/tps48111q1evm-evm-still-have-overcurrent-fault

器件型号:TPS48111Q1EVM

你(们)好

我的客户想要设置 TPS48111EVM。

输入电压为36V、负载电流为2A。

它们将电流限制设置为15A、并禁用预充电功能。

在断开负载时、EVM 可以加电、而不会出现任何故障。  

如果客户连接负载、则 D4不仅会在上电后亮起、还会连接负载和上电。

那么、您能否就这种情况发表一些意见?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    负载是多少? 它是电阻器还是具有任何电容?

    您能否共享输出电流、栅极电压和 FLT_I (TP11)的测试波形  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    测试波形如下所示:

    我们发现了系统上电时的大跳。 客户使用 了电子负载、因此您对此跳过是否有任何意见? 我们不知道在哪里可以触发它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我们需要在打开主 FET 之前对输出电容器进行预充电。 EVM 用户指南对此进行了介绍。

    否则、通过移除输出电容器 C2、C3和 C15进行测试  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我们移除了所有电容器并启用再充电功能、但仍会导致电源设备出现故障。

    下面是我们的连接环境。 我们选择 Differences EVM 和 Differences Facilities。 以上均为问题。  

    我们测试步骤是连接板、然后上电。 该板为默认配置。 那么、我想检查我们是否在 VIN、EN、INP 之间有加电序列? 或者您是否有测试步骤?  这个问题很容易重现 、只需连接 Vin 和负载、然后再加电即可。 与负载和输入电压无关。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    Vin 电源电压是多少? 电压是否为48V?

    是否即使在空载时也会发生这种情况? 如果是- 您能否检查输出连接器和接地之间的阻抗。

    请针对   VIN、EN/UVLO、INP 和 INP_G 尝试以下序列

    1. 将 INP_G (TP24)接地
    2. 将 INP (TP6)接地
    3. 施加 Vin = 48V
    4. 移除 连接到接地端的 INP (TP6)以启用 MOSFET

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    输入电压为48V 或28V,全部>24V。

    我们可以在空载时通过 INP 控制开关。

    我们遵循上述 序列、但也会出现故障。  您还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    二极管引脚对地短路

    施加 Vin = 48V 并进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    仍然失败。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们禁用保护功能并尝试。

    您能否通过短接 R1和 R14电阻器进行检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    根据您建议的配置。  

    当加载时上电时、D4不亮、但无论哪个引脚拉高 INP、都没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    可能是器件/EVM 可能已损坏。  请向客户订购新的 EVM

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我要关闭此主题。 如果您在新 EVM 上仍然遇到问题、请联系我们。

    谢谢

    Rakesh