你(们)好
我的客户想要设置 TPS48111EVM。
输入电压为36V、负载电流为2A。
它们将电流限制设置为15A、并禁用预充电功能。
在断开负载时、EVM 可以加电、而不会出现任何故障。
如果客户连接负载、则 D4不仅会在上电后亮起、还会连接负载和上电。
那么、您能否就这种情况发表一些意见?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户想要设置 TPS48111EVM。
输入电压为36V、负载电流为2A。
它们将电流限制设置为15A、并禁用预充电功能。
在断开负载时、EVM 可以加电、而不会出现任何故障。
如果客户连接负载、则 D4不仅会在上电后亮起、还会连接负载和上电。
那么、您能否就这种情况发表一些意见?
您好、Rakesh
我们移除了所有电容器并启用再充电功能、但仍会导致电源设备出现故障。
下面是我们的连接环境。 我们选择 Differences EVM 和 Differences Facilities。 以上均为问题。

我们测试步骤是连接板、然后上电。 该板为默认配置。 那么、我想检查我们是否在 VIN、EN、INP 之间有加电序列? 或者您是否有测试步骤? 这个问题很容易重现 、只需连接 Vin 和负载、然后再加电即可。 与负载和输入电压无关。
尊敬的 Meng:
Vin 电源电压是多少? 电压是否为48V?
是否即使在空载时也会发生这种情况? 如果是- 您能否检查输出连接器和接地之间的阻抗。
请针对 VIN、EN/UVLO、INP 和 INP_G 尝试以下序列
此致、
Rakesh