This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2140-Q1:如何按 MCU 或 Excel 计算 RISON/P

Guru**** 2543600 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232, TPSI2140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177061/tpsi2140-q1-how-to-calculate-rison-p-by-mcu-or-excel

器件型号:TPSI2140-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-010232

尊敬的 TI:

我想知道如何通过 MCU 或 Excel 解决两个方程和两个未知因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    感谢您与我们的团队交流! 请查看此绝缘监控参考设计 TIDA-010232、如果您有任何疑问、请告诉我。 可在 TIDCG73.ZIP 中的"软件"部分找到用于求解方程系统的附加代码。

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilden、

    对于 TIDA-010232、可以使用已知值进入公式来得出 RisoP 和 RisoN。

    但对于 TPSI2140-Q1数据表 P17中的公式、我不知道如何通过 MCU 或 Excel 求解"双线性同步公式"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    我今天花了一些时间来研究这个问题、我看到这对于 MCU/Excel 来说是什么使这个问题变得复杂、因为 RISON 和 RISOP 很难分离。 我需要另外一天的时间来回复您。

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilden、

     你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    很抱歉耽误了回复、我正在寻找另一种解决方案、它已经成为了一个死角 附件是我目前为止为 Excel 文件提供的内容、您可以输入变量并更改 RISOP 和 RISON 以查找 VADC1和 VADC2。 我 仍在努力 重新排列方程、以便直接求解 RISOP 和 RISON。 让我在星期一在这里提供最新信息。

    e2e.ti.com/.../tpsi2140_2D00_q1_5F00_batteryv_2D005F00_equations.xlsx

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilden、

    感谢您的努力。

    如果您有任何更新信息、请告诉我、或者我不知道如何使用此方法进行 IRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    感谢 您的耐心 ,我已经弄清楚了如何重新排列 RISON 和 RISOP 等式。 请参阅随附的 Excel。

    e2e.ti.com/.../tpsi2140_2D00_q1_5F00_batteryv_2D005F00_IRM.xlsx

    以下是代码中的公式:


    Rison=-(r2^2*r3*vadc1*vpack - r2^2*r3*vadc2*vpack + r1*r2*r3*vadc1*vpack - r1*r2*r3*vadc2*vpack)/(r2^2*vpack^2 + r1^2*vadc1*vadc2 + r2^2*vadc1*vadc2 - r2^2*vadc1*vpack - r2^2*vadc2*vpack + 2*r1*r2*vadc1*vadc2 - r1*r2*vadc1*vpack - r1*r2*vadc2*vpack + r2*r3*vadc1*vpack - r2*r3*vadc2*vpack);

    Risop=(r2*r3*vadc1*vpack - r2*r3*vadc2*vpack)/(r1*vadc1*vadc2 + r2*vadc1*vadc2 - r2*vadc1*vpack);


    这里是我用来查找上述公式的 MATLAB 代码。 如果您有其他问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../6131.batteryv_5F00_rearrange_5F00_risop_5F00_rison.m

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilden、

    感谢你的帮助。

    公式是可行的。