This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100感测电阻值

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180476/bq35100-bq35100-sense-resister-value

器件型号:BQ35100

你(们)好  

我有一个有关感应电阻器需要您帮助的问题。

1、如果使用100M Ω 感应电阻器、可检测到的最小电流是多少? 它是否能够检测到8uA/2ms 电流?

2.如果使用  25m Ω 感应电阻器、 可检测到的最小电流是多少?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该器件的感应电阻器和最小合理电流之间的相关性、它是流经4.768m Ω 感应电阻器的1mA 电流产生的电压、使用100m Ω 电阻器时、4.768uV LSB 为0.048mA 电流、 但在实际电流大于1mA 之前,它只会在 CURRENT()寄存器中显示为0