主题中讨论的其他器件: UCD90160
尊敬的先生/女士:
我们遇到了 UCD90160ARGCT 问题、该问题被攻击到我们通过 I2C 总线发送的地址、但数据回读全部为 FF。 下面是我们执行的步骤:
1) 1)通过切换 RESET 引脚(低电平、等待1s、然后拉高)来复位芯片;然后等待2s;
2) 2)将控制引脚拉至高电平;
3)发送操作命令:写入01、80 (十六进制);
4) 4)发送开关闭配置:写入02、03 (十六进制)
5) 5)读回操作:写01、读回 Get FF;
6) 6)读回 off config:write 02、read back get FF;
7) 7)读取 dev id:写入 AD、回读 Get FF、FF、FF;
8)读开发版本:写 AE、读回 Get FF、FF、FF、FF;
看起来芯片始终为我们发送的任何命令提供 FF。 请帮助您检查:
1) 1)如果 TI 出厂的芯片加载了固件? 或者我们需要下载固件?
2) 2)如果 错过了任何程序或设置? 或者在向芯片发送命令之前是否需要进行任何硬件引脚设置?
如果您能帮助检查并尽快回复、我们将会阻止此问题、这是一个非常紧迫的问题、请不胜感激。
非常感谢、
Adam