This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电电流限制

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177818/bq25606-charge-current-limitation

器件型号:BQ25606

您好!

我在定制设计中使用的是 BQ25606、我对充电电流为何未达到 Rchg 设置的最大电流有一些疑问。

电池电压为3.5V 时、充电电流最大为1.8A、并随着充电过程的继续缓慢降低。

我尝试在5V-2.4A/5V-3A/5V-4.5A 之间更改电源、但输入电流从未达到、是使用 Rilim 设置的、充电电流保持稳定。

我尝试用10K 电阻器替换10K NTC 热敏电阻器、但 这不会影响充电电流。

 我是否遗漏了一些可能限制充电电流的东西? 芯片是否在电池达到4.2V 之前限制电流?

最棒的

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25606-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips。  如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。

    如果 VBUS 电压升高到更高(例如6V/2A 或9V/2A 电源)、充电电流是否会达到1.8A?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我无法增加 VBUS 电压、因为它也用于 USB 通信(限制为5V)。

    在这里、我可以得到一些数字、当使用5V/2.4A 进行充电时。

    Time_chg VOLTGE_CHG (V) CURRENT_CHG (A) 电流输入(A)
    0:00 3.69 1.98 2.03
    0:05 3.91. 1.59. 1.63
    0:10 3.98 1.51. 1.56.
    0:15 3.99 1.52. 1.57.
    0:20 4.01 1.48. 1.53.
    0:25 4.02 1.47. 1.51.
    0:30 4.02 1.43. 1.47.
    0:35 4.03 1.39. 1.42.
    0:40 4.03 1.35. 1.38.
    0:45 4.04 1.31. 1.34.
    0:50 4.04 1.29. 1.31.
    0:55 4.04 1.28. 1.3.
    1:00 4.05 1.26. 1.28.
    1:05 4.05 1.24. 1.26.
    1:10 4.05 1.23. 1.24.
    1:15 4.05 1.24. 1.25.
    1:20 4.05 1.19. 1.2.
    1:25 4.06 1.17. 1.18.
    1:30 4.06 1.15. 1.16.
    1:35 4.06 1.13. 1.13.
    1:40 4.07. 1.1. 1.1.
    1:45 4.07. 1.08 1.07
    1:50 4.07. 1.05 1.04
    1:55 4.08 1.03 1.02
    2:00 4.08 1 0.99
    2:05 4.08 0.97 0.96
    2:10 4.09. 0.95 0.94
    2:15 4.09. 0.93 0.92
    2:20 4.09. 0.88 0.87
    2:25 4.1. 0.86 0.84.
    2:30 4.1. 0.82. 0.81.

    当电池电压低于目标值(4.2V)时、BQ25606似乎会进入电压调节模式。 是否需要对电池电压测量进行任何微调?

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    1.是否可以使用实验室电源(例如6V/2A 或9V/2A)代替 USB 适配器进行调试?

    能否共享 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 进行测试? 请注意、该器件根据 IC 引脚电压控制充电。 例如 、BAT 引脚电压被视为电池电压、此电压可能与电池端子电压不同。

    非常感谢、

    宁。