This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:不使用保护功能

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180581/bq40z80-no-usage-of-protections-features

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 支持:

我有一个3S 锂离子电池组、我希望仅将 BQ40Z80用于电池平衡和电量监测、从而避免保护功能(其他组件已经执行保护)。

首先:是否可以这样使用 BQ40Z80? 如果是、我是否可以使 DSG 和 CHG 引脚悬空? 我可以将 VCC 连接到 BAT+吗?

此致、感谢您的支持

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您可以设置保护阈值、以便永远不会触发这些保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢你的答复。 为了节省电路板空间、我希望避免使用所有保护 MOSFET。 我想知道我是否可以不连接 BW40Z80的所有相关引脚:引脚26 DSG、引脚28 PCHG、引脚29 CHG。

    此外、我想知道是否可以将引脚24 VCC 连接到 BATT+、而不是"通过串联电阻连接到保护 FET 的中间位置"。

    感谢您的支持。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢你的答复。 为了节省电路板空间、我希望避免使用所有保护 MOSFET。 我想知道我是否可以不连接 BW40Z80的所有相关引脚:引脚26 DSG、引脚28 PCHG、引脚29 CHG。

    此外、我想知道是否可以将引脚24 VCC 连接到 BATT+、而不是"通过串联电阻连接到保护 FET 的中间位置"。

    感谢您的支持。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    最好不要使用保护 FET 并使 FET 栅极驱动引脚悬空。 确保 VCC 连接到与 BAT 引脚相同的节点(通过二极管)、因为 VCC 通常通过 FET 的体二极管。

    此致、

    Wyatt Keller