This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056C ESD 测试报告

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180506/ucc28056-ucc28056c-esd-test-report

器件型号:UCC28056

您好、先生、

您能否 提供以下 UCC2856C 的完整 ESD 测试报告?
客户对 IC 的 ESD 容差有疑问、因此他们想知道。  

谢谢、此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    E2E 旨在解答产品设计问题。 质量问题通常通过客户支持门户中有关质量、可靠性和环境的请求来处理。 但是、如果可以、我将尽力为您提供帮助。

    请更 具体地说明客户的"疑虑"。  

    他们是否试图了解 UCC28056的 ESD 额定值是多少? 数据表提供了器件的 ESD 额定值(请参阅第7.2节 ESD 额定值): https://www.ti.com/lit/gpn/UCC28056

    如果问题不是这样、我将等待您的回复、以便我可以尝试为您提供帮助。

    此致、

    射线