This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:温度取决于压降电压

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179663/tps7a20-temperature-dependent-of-dropout-voltage

器件型号:TPS7A20

大家好、团队、

该 ℃表在℃温度范围(TJ =–40至+125)下具有 VDO。 我们是否有 VDO 与 TJ 或 TA 的数据?

根据我的理解、VDO 值取决于温度并在高温下升高。

此致、

肖特罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特拉罗-圣、

    图6-25至6-33包括温度范围内的数据。 正确的方法是、压降电压通常随温度的升高而增加。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick San、

    我忽略了图形。 谢谢!

    此致、

    肖特罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick–San、

    在 TJ=125C 时、TPS7A20是否具有 VDO (max)=690mV (Vout=0.8V~1.0V)? 或者该值低于 TJ=25V、还是其他?

    此致、

    Shotaro Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特拉罗-圣、

    最小/最大规格都是在整个温度范围内的、除非在各个规格的测试条件中另有规定。

    此致、

    Nick