主题中讨论的其他器件:BQ78350
您好!
根据参考手册、每当从系统中拆下电池组时、FET 都会自动关闭:
' PRES 引脚每250ms 进行一次轮询、如果在四个连续250ms 采样中检测到高电平、则 CHG、DSG 和 PCHG FET 将关闭。 如果检测到 PRES 为低电平、则允许 FET 导通、具体取决于其他安全和充电相关算法。"
此外、它还指出、如果检测到存在引脚为低电平、则允许 FET 再次导通。 我们验证了上述行为。 但是、如果在从系统中移除电池组之前未关闭 FET、当我们再次将电池组插入系统时、FET 会再次导通。 那么、我想知道电量监测计芯片是否会在当前引脚变为高电平(导致 FET 关断)时记住 FET 的状态、并在当前引脚再次变为低电平时尝试继续保持该状态? 请注意、如果我们首先关闭 FET、然后从 系统中取出电池、则当电池放回系统中时、FET 不会打开。
我还有另一个问题。 在我们的设置中,我们使用 HostFETControl()命令手动切换 FET。 我们看到、每次启动电量监测计芯 片时、即使我们为 FET 设置发送所有零(将所有零关闭)、FET 也会打开。 这只发生在我们发送的第一个 HostFETControl()序列中。 以下各项的行为符合预期。 我尝试过很多次、每次发送第一个序列时都会发生。 这是已知问题/行为吗?
此致、
Shayan