This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:它是否与 PSFB 级次级侧的倍流器兼容

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180557/ucc28951-q1-is-it-compatible-with-current-doubler-in-the-secondary-side-of-psfb-stage

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

大家好、我正在为72V 电池充电器设计3.3kW PSFB、其规格如下:Vin=380至420V、Vout=54至90V、Iout max=40A、3.3kW。  次级侧的倍流器是否对我有利?如果有、此 IC 是否支持此配置? 此外、我想知道哪种次级配置更适合我使用同一个 IC 的情况。

我想强调一下 SLUC222D 的一个问题、Excel 工具中的 Lmag 计算与 IC 的数据表不匹配。 我使用 UCC28951数据表中提供的典型应用对其进行了交叉检查。