This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209-Q1:随机导通平衡

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178525/bq29209-q1-random-turn-on-balancing

器件型号:BQ29209-Q1

大家好、我有一个问题:当我测量 VC1和 VC1_CB 之间的电压时、有时电压为1.4V、有时为0V、电池是平衡的。
有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audius、

    电池电压是多少? 如果电池电压较低(低于 VDD = 6V)、数据表建议将 CB_EN 引脚拉为高电平(以完全禁用电池平衡)。  

    用于电池平衡的建议电池电压在电池2和 GND 之间为6V 至8.4V、在电池到 GND 之间为3V 至4.2V。  这在第8.3.6节"电池不平衡自动检测(通过电池电压)"中进行了说明。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CB_EN 引脚连接到 GND、因为我们需要平衡、电池电压为3.86V、当我开始测量 VC1和 VC1_CB 之间的电压时、它有时会打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audius、

    Luis 在接下来的几天内不在办公室。 在我看来、当您在此引脚上看到更高的电压时、电池平衡似乎处于活动状态、因为您应该会看到 CB 电阻器上的 IR 压降。 是否在启用 VC2和 VC1引脚时监测电池电压、以查看它们是否相差30mV?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是启动平衡、然后我触摸 CB 电阻器测量该电阻器上的电压、有时为0V、有时在短时间内为1.4V。 电池电压是相同的。 测试仪是否可以充电、这会引发该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audius、  

    很难知道会发生什么情况。 如果将真实电池与真实充电器一起使用、您是否看到发生了任何意外的电池平衡?

    如果您直接在 IC 中的电池差分引脚处测量电压、与直接在电池上测量的电压相比、是否存在任何电压差?  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon