This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:GND 基准

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180133/bq24800-gnd-reference

器件型号:BQ24800

你(们)好

 

根据 EVM 布局的研究、VCC 和 REGN 以 PGND 为基准。

据了解,VCC 和 REGN 用于控制电路,应与 AGND“安静”

您能否评论一下所指的 PGND?

 

 

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们通常将低电流信号接地视为 AGND。 REGN 支持栅极驱动、并由 VCC 供电。 我们将其视为 PGND、以最大限度地降低噪声干扰。  

    我不会争辩为 VCC 使用 AGND、但为 REGN 使用 PGND 会"安静得多"。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

      

    感谢您的评论!

    您是否也可以建议连接外露焊盘?

    哪一个接地连接会使性能更好?

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们通常在外露焊盘上将 AGND 和 PGND 连接在一起。 外露焊盘是 PGND。  

    此致、

    老虎