This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5118-Q1:4.5V 至52V VIN、15V VOUT、2A IOUT Webench 仿真无解决方案

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757697/webench-tools-lm5118-q1-4-5v-to-52v-vin-15v-vout-2a-iout-webench-simulation-no-solutions

器件型号:LM5118-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    我想、在 VIN=4.5V 条件下、输出功率高于仿真模型的能力。 我尝试使用6V 最小输入电压或1.5A 输出电流。 仿真正常。
    该器件应支持此应用。 我建议您应用 EVM 作为参考。
    或者、我可以重新分配 Webench 工具论坛帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀、

    感谢您的帮助! 您能帮助重新分配到 Webench 工具论坛吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    查看详细信息后、由于 FET 选择问题以及低相位裕度问题、该工具在生成设计时遇到问题。 我们将需要重新访问算法并更新选择以解决此问题。 为了立即帮助进行此设计、我建议遵循 Jasper 关于以 EVM 作为参考开始设计的建议。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    我们正在努力向应用工程师采购此产品的设计公式。 希望您能够按照 Jasper 的建议开始使用 EVM 参考设计。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    我们已经从应用工程师处获得了公式、并将其移植到工具中。 这可能需要1-2个发布周期才能完成、并在发布后更新。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    此问题已解决。 最新的更改在量产数据(TI.com)上。
    如有任何疑问、请回复我们。

    谢谢、此致、
    Umayal