This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:VGS 不增加

Guru**** 1820320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, CSD19534Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758946/lm5050-1-vgs-not-increase

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5A

您好!

已使用 lm5050-1并复制典型应用、但 VGS 在 VIN=5V~30V、ILOAD=0~7A 时仍为3.67V。  MOSFET 为 csd19534q5a、因此 MOSFET 未 完全打开、请帮助我提高 VGS、以便 MOSFET 完全打开。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    LM5050-1通过控制 FET 的 Vgs 电压将 VDS 调节至20mV。 对于较低的负载电流、Vgs 将较低、而对于较高的负载电流、Vgs 将较高。 CSD19534q5a 是一个14m Ω FET、对于这个高于2A 的 FET、Vgs 应该大于6V。

    您可以分享 IN 和 OUT 引脚的 PCB 布局吗?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:
    祝您新年快乐!  请将 sch 和 PCB 的负载降低;

    ILOAD=1~7A 负载,VGS 始终为3.88V,无增加。 然后 VSD 接近 22mv。 为什么 VGS 不更高?

    2. lm5050-1驱动器电流?CSD19534Q5A 如何需要 IG=Qgs/(TR+TD)=5.1/(9+14)=0.222A,但 lm5050的数据表注意 IG 为32uA,所以我 只是对驱动器电流感到困惑。

    此致。

    e2e.ti.com/.../lm5050_5F00_csd19534.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

      lm5050-1 驱动器电流? CSD19534Q5A 需要 IG=Qgs/(tr+TD)=5.1/(9+14)=0.222A、但 lm5050的数据表注意到 IG 为32uA、所以我 只是对驱动器电流感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    附加的 rar 文件中缺少 Altium PCBdoc。
    请重新发送。

    我看不到原理图有什么问题、但需要查看要调试的布局。

    您共享的计算主要适用于栅极驱动速度非常快的开关稳压器应用中使用的快速栅极驱动器。

    在这里、栅极驱动很慢、控制器用于驱动 ORing MOSFET。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    请参考 以下文件, 我已对 栅极驱动器进行了说明。 谢谢。

    我的设计 要求:ILOAD=0~7A, 我 想更改 ORing MOSFET, 将 Rdson (14m Ω)更改为 6m Ω。  好的?e2e.ti.com/.../1122.lm5050_5F00_csd19534.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我仍然看不到.pcbdoc 文件、请添加.pcbdoc 文件以及.schdoc 文件和.prjpcb 文件。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:

      下载 此 文件并 解压缩  其内容后、您可以看到 .pcbdoc 文件和 .schdoc 文件.e2e.ti.com/.../6371.lm5050_5F00_csd19534.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我提取文件的内容、但仍然看不到.pcbdoc 文件。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:

    很抱歉上传了错误的文件、现在请查看新的 file.e2e.ti.com/.../2117.lm5050_5F00_csd19534.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经查看了原理图和 PCB 文件。

    有一个建议:如所附图片所示、减少 MOSFET 漏极到 OUT 引脚的 PCB 布线长度。

    对于7A 应用、最好选择6m Ω MOSFET。

    但是、请注意、LM5050-1通过控制 Vgs 电压将 Vds 电压调节为22mV。
    因此、在较低的电流下、Vgs 应更低、而在较高的电流下、Vgs 应更高。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    已立即附加图片。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:

    很高兴收到您的回复, 我同意您 关于   PCB 布局的建议。 非常感谢。  

    此致