This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650充电问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758101/bq24650-bq24650-charging-problem

器件型号:BQ24650

最后 、电路板正在工作并为电池充电。

现在的问题是充电电流非常低、大约为40至80mA。

如何控制充电 电流、使其在列表中变为500mA 至1A?

紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shraga、

    SRP 和 SRN 引脚之间的感测电阻设置最大充电电流。 为了获得电池板的最大功率、MPPSET 上的电阻分压器的大小是否适合于太阳能电池板的 MPP? 面板的 VOC 和 ISC 是什么? 您正在为1节、2节或3节锂离子电池充电吗? 充电器的 MPPSET 引脚上的电压是多少? 充电器可能会从面板获取最大功率、但这不足以提供所需的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了检查、它的工作方式与评估板类似

    当电池电量低时、我们得到大约600mA 的充电电流  

    我们想知道 如何增加 充电电流、比如高达1.5A

    提前感谢您

    紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shraga、

    当您说它像评估板一样工作时、您是否意味着您具有与评估板相同的组件? 如果没有、您能否发送原理图? 您是否使用 www.ti.com/.../sluc175上的设计电子表格来确定组件的大小。

    我需要更多信息来提供帮助。 面板的 VOC 和 ISC 是什么? 当您获得600mA 充电电流时、MPPSET 的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5126.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdfe2e.ti.com/.../5126.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

    我检查了所有测试点、与评估板中的测试点相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shraga、

    只需重新迭代 Jeff 提到的内容:我们需要您连接到充电器的输入的详细信息。

    如果 MPPT 引脚由于输入源较弱而调节输入电压、那么您可能看不到充电器满时电池电压越高。 那么、您能否提供有关输入电源和电池连接的更多详细信息?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电源为24V 常规电源  

    电池是一个12伏100安的汽车电池

    我们想知道如何控制充电电流 -将其增加至2A  

    紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    TI 评估板- bq24650EVM 也存在同样的问题

    请告诉我 我们如何更改充电电流  

    紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shraga、

    请测量以下引脚处的电压:
    VFB
    SRN
    TERM_EN
    MPPSET


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel

    VIN=28V
    Vout= 12.54
    TS=INTERANL
    VFB=2.09
    SRN=12.54
    TERM_EN=0
    MPPSET=1.86

    此致
    紧缩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shraga、

    根据该数据、充电器在 SRN 引脚上看到的电池电压非常接近、如果与电阻器编程的电池稳压电压12.58V 不完全相同。 这意味着充电器在 CV (恒定电压)充电模式下非常深。 此时、电流仅取决于 SRN 处12.54V 与实际电池电压之差除以充电器和电池之间的线路阻抗。

    通常、如果电流如您报告的那样低、充电器将终止。 但是、由于 EN_TERM 在此处为低电平、充电器已禁用终端、并将在 CV 模式下继续深度充电。 这很有趣、因为在原理图中、EN_TERM 连接到 VREF 的电阻为零欧姆。 我会验证为什么不是这样。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    1.我想提一下 的是、我们也 在测试 您的评估板 、 我们得到了相同 的价值  

    2.我想问是否可以控制充电电流?

    3.如果我们取消 EN_TERM 会发生什么情况?

    感谢您的建议

    紧缩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shraga、

    1) 1)我们的 EVM 上是否进行了任何修改、以便与您的电池配合使用? 使用我们的 EVM、特别是 JP3时、跳线配置是什么? 另请注意、通过电阻分压器在 EVM 上编程的调节电压与电路板上的电压相同。 因此测试设置可能相同、充电器处于恒压充电模式。 这意味着您无法控制充电电流。 只有电池和充电器之间的差值电压和线路电阻才能决定此电流。

    2) 2)充电电流只能通过改变 SRN 和 SRP 之间的 RSNS 电阻器进行编程。

    3) 3)当 EN_TERM 被拉至低电平时、终止被禁用、这意味着当充电器处于充电的 CV 阶段深度时、如果充电电流变为低电平、它不会停止充电。 如果 EN_TERM 上拉为高电平、则启用终止、这意味着充电器将停止充电。 请查看锂离子充电曲线、以更好地了解这一点。 请参阅图9。 数据表中的典型充电曲线。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel

     如果我们想为 电池充电高达2A、那么 RSNS 的值是多少

    为0.02  

    我们如何计算该电阻器值?

    紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shraga、

    可通过参考数据表中的第8.3.3节"电池电流调节"对充电器电流设置进行编程。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel8.3.3电池电流调节

    电池电流由连接在 SRP 和 SRN 之间的电阻器 RSR 进行感测。 满量程差分电压
    SRP 和 SRN 之间的电压固定为40mV。 mΩ、对于20k Ω 感应电阻器、充电电流为2A。对于
    充电电流、请参阅公式3:

    最大充电电流为640mA、我无法获得2A、如数据表所示

     请让我看看如何增加到2A

    紧缩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel。

    正如我在检查 TI 评估板之前所说、我们得到的结果相同。

    我们的电路板是 TI 评估板的副本,因此我看不到数据表中所说的2A 电流,我们得到的最大电流仅为600 mA

    电源来自电源,因此我们目前没有问题

    请告诉我们如何提高充电电流并达到1.5A 电流列表

    为什么我们可以获得有关如何提高输出电流的简单答案?


    紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shraga、

    如前所述、我相信您的电池电压过高。 您可以尝试使用较低电压的电池进行测试吗? 根据之前的响应、VBAT (在 VSRN 上测得)为12.54V。 这是已编程的充电器调节电压。 电流将由实际电池单元和充电器的 VSRN 引脚之间的电压不同决定、并除以任何线路阻抗。


    此致、
    Joel H