This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:在仿真中遇到问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758931/lm2673-getting-problem-in-simulation

器件型号:LM2673

您好,

我已下载 LM2673的 pspice 模型(可调输出)。

以下是我给出的值:

VIN=24V

Vout = 12V

Cin =22uf 和0.47uf  

CB=0.01 μ F

CSS=100nF

电流可调节电阻器=8.2k

二极管=MBRS130L

电感= 22uH

Cout = 100uf

反馈电阻器1.02k 和9.09k

 我没有得到结果。

输出仅为3.3 μ V。

我必须选择任何不同的值。

我还在 WebBench 中检查了结果、但稳态输出仅为1.2V

请提供帮助吗?

我们可以为输入和输出电容器获取哪些值。

谢谢

Pallavi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pallavi、

    请附上您的文件、以便我们了解一下。

    此外、请确保所有连接均已连接到 IC。 有些蓝色线似乎与 IC 重叠、有些则不重叠。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我使用 Ltspice 完成了仿真。

    我要附加图片。

    请检查并帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pallavi、

    所有连接看起来都很好。 组件选择良好、因此这应该起作用。 我认为模拟器存在问题、或者该模型在 LTSpice 中运行不正常。

    在 WEBENCH 上、我认为您可能已经选择了该器件的固定输出版本、但为可变输出器件添加了电阻器。 这会导致稳定状态输出电压降低。

    您可以将设计从 WEBENCH 导出到 TINA 中。 这将为您提供与 LTSpice 类似的仿真环境、并且更有可能按预期工作。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    感谢您的回答。
    TINA 是免费的仿真器还是付费的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallavi、

    TINA TI 是免费的。 这是下载链接。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    我已将 TINA 用于 LM2673的仿真、但我遇到了相同的问题。

    它的仿真效果不好、也无法生成瞬态分析报告。

    下面是为 L2673设计的电路:

    以下是我收到的错误信息:

    请帮助解决此问题。

    谢谢

    Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pallavi、

    我将与模型专家联系以帮助您。 奇怪的是、它对任一软件都不起作用。 示范专家将在一天左右的时间内答复。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pallavi、

    E2E 线程在30天后锁定、因此我们还有几天时间才能锁定该线程。 如果此问题在线程锁定时尚未解决、则必须创建新帖子。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallavi、

    我们不支持 LTSPICE。 我还看到您没有使用提供的 TINA 模型/符号、而是创建了一个新的测试台和符号-所有这些都从零开始增加了您的问题的许多未知因素。 正如 Sam 所问的、 当您遇到问题时、请务必提交您的电路、尤其是您没有使用已发布的测试台和符号。

    我建议您从我们正式发布的测试台开始、然后对测试台/组件进行任何修改、并保持模型和符号不变。

    此致、

    Arash