Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176, LM5122, LM5175EVM
主题中讨论的其他器件: LM5176、 LM5122、
尊敬的 TI 专家:
我的客户基于 具有9~27V-Vin、42V/2A-Vout 的 webench 设计了原理图和 PCB。 完成原型设计后、他们测量了关键参数和以下问题:
1) 1)当 Vin=9V、Vout=42V 时、增加2A 负载、 效率仅为84%、 通过理论上计算条件、这是否是最佳效率?
2) 2)根据 webench 生成的原理图、PIN24-偏置电压似乎超过40V、但在数据表中、它建议"偏置引脚电压不得超过40V"、这是否是一个潜在的风险?
3) 3)当负载移除并打开输出时、功耗约为1.2W、这是否正常? 从数据表中可以看出、正常模式的 IQ 仅为1.65~4mA。
总之,您认为 LM5175是此类应用的最佳选择吗? 还有更好的选择吗? 非常感谢。
VIN=9~30V
Vout=27~42V
效率> 90%
e2e.ti.com/.../4807.INPUT-9_2D00_30V----OUTPUT-42V2A.pdf