This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:在 SET0 = 0和 SET1 = 1的情况下启用看门狗

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758085/tps3850-enabling-watchdog-in-case-set0-0-and-set1-1

器件型号:TPS3850

第(7.3.5.1.1节启用窗口看门狗)中的这个图显示了启用配置为 SET0 = 0和 SET1 = 0时看门狗的状态。
我正在尝试推断启用配置为 SET0 = 0和 SET1 = 1时该图是什么。

根据我的理解、步骤顺序为:(假设复位引脚始终为高电平)
SET0 = 1、SET1 = 0、看门狗状态:禁用
SET0 = 1、SET1 = 1、看门狗状态:???????
等待 Tset、           看门狗状态:???
SET0 = 0、SET1 = 1、看门狗状态:在 TWD 设置后用比率3/4启用
SET0 = 0、SET1 = 1、看门狗状态:???????
等待 Tset、           看门狗状态:???
SET0 = 1、SET1 = 0、看门狗状态:禁用


我的问题是、在上面的中间步骤中、看门狗状态是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    请参阅数据表第6页的时间要求表6.6。 这提供了所有不同的 SET 引脚配置。 如果您需要其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的回答、我知道6.6中的时序要求、但这不是我要求的、我的理解是、如果不发生复位事件、6.6中的时序要求将不适用、 这是什么情况、那么您可以再次检查问题、或者如果我有任何误解、请告诉我吗?

    谢谢。
    Mohamed Mounir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    这些时间是脉冲必须到达以引起复位的窗口。 这些不是复位发生后的复位延迟时间。 SET 引脚和 CWD 引脚配置看门狗超时、CRST 引脚配置复位延迟时间。

    当您从一个设置配置转换到另一个设置配置时、超时将保留在先前的设置配置中、直到发生复位、然后新的设置配置将确定看门狗超时。 启用看门狗时也会有初始化延迟。 请告诉我这是否能解答您的问题。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    "这些时间是指脉冲必须到达的窗口导致复位"我认为您是指 Twdl 和 Twdu、那么您是指"脉冲必须到达(防止)复位的窗口"? 如果不是、这些必须到达的时序会导致复位?

    关于我的问题、我不确定我是否可以从您的答案中推断看门狗中间状态、您的意思是看门狗状态将是:

    SET0 = 1、SET1 = 0、看门狗状态:禁用
    SET0 = 1、SET1 = 1、看门狗状态:禁用
    等待 Tset、 看门狗状态:禁用
    SET0 = 0、SET1 = 1、看门狗状态:在 TWD 设置后用比率3/4启用
    SET0 = 0、SET1 = 0、看门狗状态:禁用
    等待 Tset、 看门狗状态:禁用
    SET0 = 1、SET1 = 0、看门狗状态:禁用
    假设在第一次复位之后看门狗被配置为用比率3/4使能、并且没有发生其他复位事件。

    上述序列中的看门狗状态是否正确? 如果不是、您可以使用正确的看门狗状态写入上述序列吗? 这将直接回答我的问题并解决我的问题。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    如时序要求表中所示、唯一的"禁用"状态是 SET0 = 1且 SET1 = 0。 对于其他 SET 引脚配置、您还需要检查 CWD 引脚的配置、因为 SET0、SET1和 CWD 引脚会设置看门狗超时。 在看门狗超时期间、如果一个脉冲没有到达、看门狗将触发看门狗输出至故障逻辑低电平状态。

    示例、

    如果您的 SET0 = 0、SET1 = 0、CWD 不连接/悬空、则看门狗装置下边界将为22.5ms、上限将为55ms。 这意味着脉冲必须在22.5ms 和55ms 之间到达、否则 WDO 将触发。 如果脉冲在22.5ms 之前或55ms 之后到达、WDO 也将触发。

    看门狗比率仅适用于使用 CWD 上的电容器对看门狗超时进行编程的情况。 有关对看门狗超时进行编程的更多信息、请查看数据表中的可调节电容器时序部分。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着突出显示的短语仅适用于更改复位延迟时序、但对于更改看门狗计时、不需要窗口复位事件、并且将立即进行更改?

    此致、
    Mohamed Mounir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    只要在操作期间更改 SET 引脚、就需要触发复位以使新的更改生效。 SET 引脚设置超时。 只有 CRST 引脚设置复位延迟。 看门狗超时由 SET 引脚和 CWD 设置。

    如果您有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael