This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080:输出电压高于设定电压

Guru**** 2811805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757519/tps62080-output-voltage-above-set-voltage

器件型号:TPS62080

我们在电路板上使用此设计来创建 FPGA 的内部电压、该电压设置为1.2V

在少数电路板上、我们得到大约1.7V 的输出、稳压器未切换、它仅在启动时切换、直到达到1.2V、稳压器停止切换、输出一直上升到1.7V

第一个捕获在第二个捕获的第一部分放大

 黄色线是 Vout,蓝色线是 vSwitch (pin7)

VCC 为3.3V

有100多个电路板工作正常、但有几个电路板存在同样的问题。

此故障的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为了支持您、您能否同时为我提供应用的布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    红色是顶层、蓝色是底层、中间的层是接地平面

    Vint_FPGA 通过底层到达顶层的 FPGA。

    电容器 C113、C141和 C136位于 FPGA 的底层。

    问题与本例 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/595647?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS62080类似

    但所有电容器都是陶瓷电容器,不是钽电容器,我没有串联铁氧体磁珠。

    该电路可在200多个电路板上工作、但在少数电路板上、我们存在此问题。

    我认为这是一个汇编错误、但我找不到该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    现在、我不会注意到您的原理图和布局中有任何奇怪的东西。 您是否检查了具有此问题的电路板是否已充分焊接所有焊盘? 您可以尝试更换一个板的反馈分压器、以查看此时是否存在组装问题。 此外、如果您之前在这些器件上进行过测试(带有相关条件)、请告知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Freek、

    您对 Alfonso 的建议是否有任何反馈?

    谢谢、此致、
    Yann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答、我在度假。

    分压器网络似乎正常、焊接也正常。 只有底部的焊盘我无法检查。

    我订购了新的部件进行更换、我将在更换部件时告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    要长时间不打开帖子、我将关闭它。 如果您需要进一步的支持、您可以打开一个新的线程、我很乐意为您提供支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我正在等待新器件。

    但我用新器件替换了该器件、得到的结果相同、大约为1.7V。

    我还检查了工作板、发现所有板在启动时产生1.7V 电压、50ms 后电压下降到1.2V。

      

    黄色表示 Vout、蓝色表示在 PIN7 SW 处测量。

    这些器件是否需要最小负载才能正常工作? 50ms 大约是 FPGA 启动时间。

    我们注意到此问题的电路板是未编程的电路板、因此它们不会运行。

    什么原因会导致该1.7V 电压?

    此致、

    Freek Rogge

    Atos 工程

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能告诉我有多少电路板具有这种行为吗? 上次您对我说过、在大约100块电路板上未注意到这个问题、现在我不知道这些电路板在输出端是否显示相同的压降。 如果可能、我还将获得电感器电流和 PG 的示波器图、如图28和29 (数据表第18页)所示。 您使用的是哪种负载、它是否与上一个帖子相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些电路板不工作、我正在检查所有电压、在这些电路板上、我注意到 Vint_FPGA 约为1.7V

     在正常工作的电路板上、Vint_FPGA 为1.2V。

    ——但是,我在检查工作板上的启动情况时,我们的所有板(大约300个)的运行情况都是一样的,启动情况就像我昨天发布的帖子一样。

    -当电路板正在启动或未启动时、Vint_FPGA 为1.7V、FPGA 启动时降至1.2V。

    我将尝试测量电感器电流。  

    负载是 Spartan6 FPGA 的内部内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在启动时、电路中似乎有其他原因导致该1.7V 电压。

    当 DE 稳压器从 FPGA 断开连接时、开始时为1.2V。

    我必须发现"泄漏"、稳压器似乎没有问题。