This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 监控 MV 电平信号

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758219/monitor-mv-level-signal

  大家好,现在我有一个设计需要监控50Hz 毫伏级的小信号,可能 大约为2mV。  是否有任何参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要什么 ADC 分辨率和采样率? 您是否需要对该交流电压信号进行某种处理?

    圣诞节快乐!

    此致、
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题如何? 您是否获得了解决方案?

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  此已解决我的问题    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因为长期没有答复。 我将关闭此帖子。 但您仍可以在此帖子中提出问题。

    B.R
    冬季