This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:TLC59116-Q1上电复位时序

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757004/tlc59116-q1-tlc59116-q1-power-on-reset-timing

器件型号:TLC59116-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC59116

尊敬的所有人:

是否有办法增加上电复位时间?

我们的客户正在寻找支持1us 的汽车器件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标应用是什么? 对于大多数器件来说、加电复位时间通常为几十 μ s、以便使内部逻辑就绪。 如果有任何特殊要求、我们可以考虑在硬件和软件上解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    如果 Vcc 不稳定且 Vcc 波动低于 VPOR、则 LED 上可能会出现类似闪烁的现象。
    在这种情况下、TLC59116希望通过调整 POR 来检查变化。
    是否有硬件/软件方法来控制 POR 时序?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    POR 时间是此类器件的固定参数。 如果用户担心 Vcc 电压、我建议优化电源电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我还有其他问题。

    我们已经确认、当施加 ESD 时、这种现象不稳定。
    也就是说、这种现象发生在 LED 接触电压为3kV 时。
    因此,已经作出了若干努力来稳定这一局势,但尚未解决。

    请使用随附的文件查看以下查询。

    使用外部电路实现电源稳定的方法
    我们尝试通过更改电容值和二极管来实现稳定、但电流方法似乎是最好的。
    还有其他注意事项吗?

    I2C 通信的方法
    对于控制 LED 的 I2C 通信、我每1ms 检查一次闪烁情况。 有关结果、请参阅随附的视频文件。
    此外、是否有办法通过高速发送 I2C 通信来防止闪烁被识别?
    Thanks.e2e.ti.com/.../20190103_5F00_-CHMSL-Block-diagram-_2600_-Question.pptx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ESD 接触期间的系统性能要求是什么? 无闪烁?

    我认为 I2C 噪声不是闪烁的原因。 潜在的 Vcc/reset/REF 引脚噪声、您可以尝试在 Vcc 上使用大电容、在 RESET 引脚上使用4.7K 上拉电阻、将 REF 电阻尽可能靠近 REF 引脚放置、并将1nF 电容与 REF 电阻并联。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    ESD 必须通过接触10kV 来满足。
    Flickr 的原因当前是3kV、原因是文件附件。
    您已经应用了您告诉我的所有内容、尤其是上限越高。 Vcc 的值、则 trnsient 越大。

    您能否检查布局是否有任何修改?
    或者、我想问您是否还有其他需要检查的东西。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们都很清楚、I2C 不是远距离通信的理想选择、而 CAN/LIN 是非板载通信的理想选择。

    我们唯一可以建议的方法是添加电容器以实现滤波器电路。