主题中讨论的其他器件:TPS22860、
您好!
有很多关于这个主题的帖子、我发布这个帖子是为了希望获得更多信息。
我们有两款产品:
首先、我们在由4.2V (最大值)电池供电的电池供电应用中使用 LM27762、然后生成+/- 2.5V 10mA。 LM27762的输入端有 TPS22860负载开关、该负载开关通过 MCU 进行控制。 EN+/-引脚直接连接到 VIN。 我们有几个产品在负载开关烧坏的情况下返回、我们无法确定导致这种情况的原因、但当时将其降低为电路中运算放大器的过大电流消耗。 我们在返回的故障器件上观察到器件的电流消耗为200mA。
我的办公桌上还有另一款产品、完全不同的应用。 我们采用+5V 并为 LCD 显示屏生成+/-4.5V 20mA。 我使用硬件已经有几天了、昨天晚上施加了电源、观察了电路板电流消耗增加了+200mA、LM27762变得非常热、负输出卡在-2.0V、而正输出工作正常。 已更换 LM27762、一切正常。
由于 LM27762的电流消耗为200mA、因此负载开关现在很可能会烧断、这超过了负载开关的额定值。
电路板布局
还有其他一些文章可能会导致 PCB 布局问题。 我对我们的两种布局非常有信心、因为我们在器件下方有一个实心接地层、良好的散热、体面的履带工作、良好的电容器等 我们没有其他人发布的任何噪声问题、因此我对这一领域比较有信心。
感兴趣的是、在我们看到的器件上发生了故障(该器件已经运行了相当长的一段时间)。 我们注意到电容器的 C++侧有一个方波。 该帖子在 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/582389?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM27762中引用
输入钽电容器:
我在 VIN 输入端直接添加了一个22uF/16V 的额外钽电容器。 我将在接下来的几天内监控我们的硬件、看看我们的器件是否再次出现故障。
相关帖子:
以下是相关帖子的列表:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/582389?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM27762
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/665437?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM27762
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/609716?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM27762
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/582389?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM27762
TI 知道什么?
好或坏/在公共论坛或 DM 中、TI 的任何人能否告诉我们发生了什么? 如果器件不可靠、我们必须召回并使用新的稳压器进行重新设计。 如果存在一些奇怪的临界情况(即加电期间负轨或正轨上存在电压导致器件发生故障)、请告诉我们、我们可能可以放置一个泄放电阻器或更改 MCU 时序、或执行一些操作来修补我们的产品。
谢谢
Stomp;
布局:
PCB 布局和原理图
在其他 PCB 上、我们使用非常相似的布局、不同之处在于我们在 L2和 L3上有额外的2层接地层。 上图是一个测试板、具有2层、下面仍然有一个实心的接地平面图。