This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24120:没有输入电源时是否有安全的工作条件?

Guru**** 2613185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24120, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754792/bq24120-is-there-a-safe-operating-condition-without-input-power

器件型号:BQ24120
主题中讨论的其他器件: BQ25606

我们希望在单节锂聚合物电池充电器中将此芯片用于新设计。 在阅读了数据表和应用指南之后、我们不能确定电池永久连接时的安全工作条件、而是仅确定偶尔连接的输入电源。 例如、在没有输入电源的情况下、CE 引脚的状态是否重要? 在这些条件下、芯片是否能够运行、即电池已连接但无输入电源。

一个快速测试似乎表明芯片不是特别满意。

请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    此充电器应在仅连接电池的情况下安全地在睡眠模式下运行。 当输入电源被移除时、CE 引脚应该被禁用。 充电器在哪些方面看起来不满意?

    此外、能否提供有关充电要求的更多信息、例如电池容量、最大输入电压、最大充电电流、最大系统负载? 可能有更新的充电器更适合您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    我一段时间没有听到你的声音。 你还有疑问吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    很抱歉、您错过了之前的回复。 是的、问题是焊接问题。 不过、感谢您的帮助。

    在回答您的问题时、此应用需要大约1000mAh 的单个锂聚合物电池和小于0.5A 的充电电流。 BQ24120的工作原理很棒、但如果有一种更新的替代方案、尤其是价格更低的替代方案、那就更好了。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Felix、

    很高兴听到您解决了您的问题! BQ25606是我们推出的全新独立式开关充电器。 它包含电源路径功能和集成感应电阻器。