This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM5728/TPS659037寒冷天气性能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756383/am5728-am5728-tps659037-cold-weather-performance

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TPS659037

我们认为我们在申请中看到了一个问题、并希望得到确认。 我们将在定制载板上使用第三方 SoM。 我们注意到、在测试过程中、我们无法使 SoM 在低温下启动(在3°C 左右观察到这种情况)。 实验室测试在多个电路板上确认了这一点。 表现为 PMIC (TPS659037) REGEN1永远不会变为高电平、而 AM5728的 RSTOUTN 也永远不会变为高电平。

通过广泛的故障排除、我们发现我们可以通过延长 SoM 的3.3V 电源的上升时间来解决该问题。 (如本 TI 文档中所述: http://www.ti.com/lit/an/swca302/swca302.pdf)。 我们的默认/以前的斜坡时间为1ms、我们通过将斜坡时间延长至大约80ms (远长于该文档中的90mV/ms 要求)来解决该问题。 供参考、此3.3V 电源轨为 PMIC 上的 VCC1供电。

我想特别问- TI 是否在该 SoM/PMIC 上看到过任何与寒冷天气性能有关的问题? 除了 TI 文档中提到的内容之外、您是否了解有关电源斜升时间的任何限制?

谢谢、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    TI 不测试第三方电路板、因此我们无法对此 SOM 的行为进行评论。 我将把这一内容介绍到电源管理论坛、我们的专家在该论坛中对 PMIC 行为有更好的了解。 他们将在这里发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    90mV/ms 的要求是 TPS659037的 POR 有足够的时间在整个温度范围内正确加电。 打开 VCC1不需要80ms。 我不确定导致此冷启动问题的原因、但如果您需要80ms 的时间来打开器件、则可能不符合 POR 要求。 如果您需要反馈、请随时分享 PMIC 部分的原理图。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nastasha、

    感谢您回来。 我无法分享原理图、因为它是第三方模块。

    谢谢、
    斯蒂芬