This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:EMC 问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758949/lm5022-emc-question

器件型号:LM5022

您好!

我需要在 我的应用中使用 tidrdz3.pdf 解决方案实现24 VDC 隔离式输出。

我还需要生成12 VDC (也是隔离式)的输出,我看到了 snvr063.pdf:我能否加入此解决方案 tidrdz3.pdf 中使用的隔离电路?

无法连接24 VDC 和12 VDC 的2个输出的 GND!

另一个问题:

为了最大限度地提高此电路的 EMC 性能,您能不能建议我采取某种预防措施来获得它,以及我必须将它们放在哪里? 我是指铁氧体或类似物质。

谢谢你

此致、祝你一切顺利。

Maurizio Porro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Maurizio:
    感谢您选择 TI 器件。
    此部分的专家将在节假日期间解决您在新年后遇到的问题。 请耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是:
    在 tidrdz3.pdf 中、频率为130KHz、在 snvr063中为600KHz。
    为了提高 EMC 性能、我是否可以将频率提高到600KHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、

    您能告诉我您参考的是哪些设计吗? PDF 未链接或附加到消息。

    您的应用规格也是什么? VIN 范围、VOUT、IOUT、开关频率...

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../APSSModule4.pdfHiGarrett

    我参考的是我现在放入附件中的原始 TI 文档。

    我加入了我正在开发的应用的电源原理图。

    VIN = 18至56 VDC

    使用此输入电源时、我需要隔离两个输出:

    VOUT1 = 24VDC IOUT1 = 1A (对于此输出、我认为使用 tidrdz.pdf 解决方案)

    VOUT2 = 12VDC IOUT2 = 2A

    对于 VOUT2、我希望使用 类似于 tiddz.pdf 的解决方案、更改某些组件、当然:特别是我希望使用非定制变压器。

    在 APSSModule4.pdf 文件中、我尝试实现某种功能、但我不确定 TR2的具体情况。

    开关频率不受限制。

    插入铁氧体或类似材料以避免 EMC 测试问题非常重要:我也很想获得相关建议。

    您能否查看我的 APSSModule4.pdf 文件以检查它是否正确?

    您能建议一些预防措施来最大限度地提高 EMC 性能吗?

    非常感谢您的支持。

    请告诉我、现在您是否可以看到3个附加文件正常。

    此致。

    Maurizio Porro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tidrdz3.pdfe2e.ti.com/.../snvr063.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会问您、如果可以、您是否可以回答我关于 LM5022的问题、因为客户需要意识到 PCB 才能开始整个系统的测试。

    对此、我们有点着急。

    非常感谢您的支持。

    此致。

    Maurizio Porro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、

    要查找合适的变压器、请遵循第3.1节中的设计指南。 这提供了一种选择反激式变压器的通用方法。 您可以找到一个与磁性供应商计算值接近的库存变压器。
    www.ti.com/.../snva761.pdf


    关于 EMC、我建议在电路板的输入端添加一个 π 型滤波器。 这将允许对滤波器进行调优、以帮助通过 EMC。 除此之外、缓冲器和栅极电阻器等标准电路处于正确位置。

    谢谢、

    Garrett