This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210可驱动1000uF 输出电容

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758773/tps40210-tps40210-driving-1000uf-output-cap

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好!

我在 Webench (Vin=24V、Vout=80V、Cout=1000uF、Cin=150uF、Iout=1A)中对 TPS40210进行了一些仿真、结果有望、升压在 PM=56'时保持稳定、但当我使用 Webench 值更新 TPS40210 EVAL-BD 时、其无法以这种方式工作、Vout=32V 时工作不稳定。

通常我不使用 Webench、但我看到了几个视频、其中提到它与实际结果非常接近、但却发现它与广告中的结果不符。

是否有任何关于 Webench 为何不与基准测试内联的想法、以及如何在我的办公桌和 Webench 上获得类似结果?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Reza,

    您能否在 PDF 版本中附上 webench 原理图和报告?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    这是 Webench SCH 和设计报告 PDF。

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../7271.00_5F00_build_5F00_this_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    感谢您的更新!

    该部分的专家正在度假。  他们 将在新年后解决您的问题。 请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢海伦!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    当您启动时、TPS40210是否进入电流限制操作? 由于输出电容为1.2mF、这是可能的。 要测试这一点、请将 CSS 提高10倍。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    是的、这是软启动电容器、通过将其更改为大约2uF、现在电压上升至 Vo=80V。

    我使用功率 NMOS 作为开关、在大约2ms 的极短时间内将输出电容转储到 LED 阵列(负载)、重复10Hz、在这2ms 的电流消耗可能高达6A。

    这将导致 ISNS 引脚检测过流情况、重启并再次为输出电容充电需要很长时间。 我可以降低感应电阻器以摆脱过流检测、但我需要考虑升压 NMOS 和升压电感器的 SOA。 对我描述的应用有什么意见或建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    是的、您可以尝试降低电流感应电阻器 bu 的值。请注意、需要对电感器进行额定值以处理这种更高的电流。

    另一种选择是切换到没有间断模式峰值电流限制的器件。 LM5155将是替代 TPS40210的理想选择。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett