This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122

Guru**** 2612605 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122ZA, LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757974/lm5122-lm5122

器件型号:LM5122

您好!

LM5122 (Q1)和 LM5122ZA 器件之间有何差异?

2.我想对隔离式输出进行尺寸标注。 如何计算变压器?

目录和汽车评级有何区别?

此致

Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您选择 TI 升压器件。 支持这些器件的工程师因假期而外出。 他们将在本周晚些时候或下一周晚些时候返回办公室后回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    LM5122-Q1和 LM5122ZA 是非常相似的器件。 主要区别在于鉴定和封装。

    您是否尝试实现反激式稳压器? 应用规格是什么?

    汽车和商业资质的差异基于 AEC-Q100标准的指南系列。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Garrett!

    感谢    您的回答!

    (我 在    07.01收到了您的电子邮件。  为什么 、我  不知道。 我应该在社区内进行观察。)

    是的、 我 想  在    Vout=57V @ 21A 时标注 PSU 的尺寸。
    最好将交流线路用于 Vin、但我有一个非常强大的12V/1400W 服务器 PSU。
    我有点不确定。 因此、如果您可以推荐交流/直流 IC、功率约为1200W、我将查看此数据表!
          交流/直流解决方案的整体电路复杂 程度  会更低?

    此致、
    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    对于应用的功率级别、我认为选择反激式拓扑以外的拓扑更好。 正向转换器可能是更好的解决方案。 我建议打开一个新线程、请求帮助选择正向控制器或全桥控制器。

    谢谢、

    Garrett