This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:输出电容器选择

Guru**** 2612605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756451/tps40210-output-capacitor-selection

器件型号:TPS40210

尊敬的 TI 专家:

我有2个问题。

对于公式(45)(数据表第28页)、您能否解释一下该公式是如何推导出来的?  

在该公式中使用"8"的原因是什么?

对于公式(46)(数据表第28页)、您能否解释一下该公式是如何推导出来的?  

此致、

Yutaro Minami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Minami、

    感谢您关注 TPS40210。 我正在尝试接近原始数据表编写器、然后返回给您。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Minami、

    感谢您关注 TPS40210。 我正在尝试联系原始数据表编写器、稍后再联系您。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaro、

    公式45中的因数8看起来只是一个换算系数。 这有助于为设计选择合适的输出电容器。

    公式46是通过获取电容器的 ESR 所示的峰值纹波电流得出的

    VRIPPLE = IRIPPL* ESR => ESR = VRIPPLE/IRIPPLE

    I RIPPLE 就是峰值电感器电流减去输出电流。 VRIPPLE 只是所需的输出纹波。 7/8系数是另一个提供裕度的换算系数。 ESR 越低、输出端的纹波就越低。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    这是来自 TIJ 的 Ikoma。 我收到了 Minami-San 的电子邮件、以澄清您的答案。 您可以在下面继续提出支持性问题吗?

    他还参考了下面喜欢的应用手册、以了解 TPS40210数据表中的公式。
    www.ti.com/.../slva372c.pdf
    本应用手册还包含 Cout 和 ESR 的公式。 即、Cout 的方程式(12)和第5页的方程式(13)。

    关于等式45,“8”与应用手册的等式(12)不同。 您回答“8”是一个比例因子,但 Minami-San 并不完全理解它的含义。 我认为“8”是为了设置瞬态响应的容量/裕度,但我也不确定我们如何定义数字“8”。 您能否告诉我们为 TPS40210数据表选择8的任何指南/原因?

    关于等式46、这也与应用手册的等式(13)不同。 我们是否可以更详细地了解7/8缩放因子,并阐明在 Minami-San 的设计中应使用哪种方程?

    提前感谢您的帮助。

    此致、
    Ikoma