This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22993:具有负载开关 GUI 的 USB2ANY USB 3.3和5V

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758940/tps22993-usb-3-3-and-5v-from-usb2any-with-load-switch-gui

器件型号:TPS22993
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

我使用的是 TPS22993EVM-033和 USB2ANY。 I2C 负载开关器件 GUI 启动后、评估板上没有 USB 3.3V 和 USB 5V (跳线设置为 USB 电压)。 因此、当我启用其中一个负载开关时、LED 不亮。 使用 USB2ANY Explorer、我可以打开3.3和5V 电源、并 在评估板上测量这些电压。  USB2ANY 固件版本为2.8.2.0。  

您能否为我提供有关如何使用 GUI 在评估板上获取 USB 3.3和5V 的建议?

谢谢、

Koen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:  

    感谢您通过 E2E 与我们联系、并耐心等待、因为我们中的许多人都在度假回来。  

    您是否仍然对 TPS22993EVM 有疑问? 根据我的理解、您提到在初始化器件时 GUI 无法正常工作、但当您切换到 USB2ANY Explorer 时、您可以手动切换通道? 我的理解是否正确?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我仍然有相同的问题、是的、您回答正确。 GUI 不会初始化器件、而我可以使用 USB2ANY Explorer 打开和关闭 USB2ANY 电压。

    此致、

    Koen

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:  

    感谢您的更新。 我今天在实验室中测试了 TPS22993EVM、并确认 GUI 未初始化通道。 但是、您提到该器件可与 USB2ANY Explorer 配合使用? 如果是、您是否能够使用 Explorer 完成对器件的评估?

    由于该器件是较旧的器件、因此我们无法调整 GUI。 如果您正在寻找具有类似要求的其他器件、请告诉我。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    很高兴知道 您在实验中遇到了相同的问题、感谢您的验证。 我有一些问题:

    1) 1)对于客户演示、我需要一个负载开关(4个通道)和一个 python 脚本、该脚本可在特殊序列中切换不同的负载开关。  这是否可以单独使用 USB2ANY、 而无需 GUI、 脚本编写、设置电压和发送 I2C 命令?

    2) 2)您告诉我这是一个较旧的器件。 我想在推出该器件时、GUI - USB2ANY -评估板组合正常工作。 这是否意味着 USB2ANY 固件会阻止立即正确初始化电路板?  如果是、我可以 将固件设置 为使 其再次正常工作的级别吗?   

    3) 3)如果有较新的器件具有相同的功能、则提供评估板 并让我执行一些脚本、请告诉我。  

    谢谢、

    Koen。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:  

    遗憾的是、我们没有一个功能和脚本功能相同的较新器件。 我们所有较新的负载开关都具有 GPIO 控制、而不是串行接口。  

    我已经尝试了一些 USB2ANY Explorer 和 GUI 配置、但无法使 I2C 正常通信。 我们还有其他4通道和2通道负载开关、但它们没有 I2C 或串行接口。  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    从你的邮件中我知道你不能帮助我。 但在查找其他器件之前、您可以帮助我先降级 USM2ANY 固件、因为我认为这是阻止 GUI 的更新软件。   

    1) 1)您能否查找 GUI 的原始 USB2ANY 固件版本?

    2) 2)如何获取该级别的固件?

    3) 3)如何降级?

    谢谢、

    Koen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koen:

    很抱歉、我尝试浏览我们的文件以查找较旧的 GUI 版本、但无法找到以前的版本。 请随时通过 a-huang@ti.com 向我发送电子邮件、我可能有其他版本可供您尝试。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    感谢您的努力。 我  现在使用另一个 USB 转 I2C 适配器和 Python 来控制评估板。  它可以满足我的需求。

    此致、

    Koen。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koen:  

    听起来不错、我将关闭此主题。

    谢谢、

    黄亚瑟