This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97395Q4M:CSD97395Q4M 是否支持降压/升压电路?

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD97395Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758049/csd97395q4m-csd97395q4m-can-support-buck-boost-circuit

器件型号:CSD97395Q4M

您好 TI 团队、

    您可以帮助我们检查 CSD97395Q4M 是否支持降压/升压电路吗?  

如果提供 PWM、跳过始终高电平、那么控制 MOSFET 驱动器可以始终高电平吗?

1、测试条件:输入电压12V、输出电压3.3V/15W

 无3.3V 输出电压

2、SCH 如下所示、测试波形如下所示

1通道、2通道、3通道、4通道 AS U9PWM、U10PWM、U10SW、U9SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    当低侧 FET 导通时、引导电容器充电。
    如果 PWM 始终为高电平、则无法为引导电容器充电。 启动电容电压将衰减、高侧 FET 将在一段时间后关闭。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱 Chen、

         感谢您的回复、如果这可以确认 CSD97395Q4M 不支持降压/升压电路? 如上所述。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    正如我所解释的、CSD97395Q4M 无法使高侧 FET 始终保持导通状态、因为高侧栅极驱动的自举电容电压将会衰减。
    这可能是 U9的问题、因为 U9的高侧 FET 应在升压模式下保持导通。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钱陈

       您可以帮助查看以下问题并提供建议吗?谢谢!

        确认后、客户将此电路 设为降压-升压模式。  

       使用之前分立式器件 IRS2301和 MOSFET 的客户可以正常工作、使用 CSD97395来替代 IRS2301和 MOSFET。

    然后软件驱动器保持不变(CSD97395Q4M 仅使用了 DBuck_PWMH 和 DBOOST_PWMH、未使用 DBuck_PWML 和 DBOOST_PWML)

    CSD97395使用了相同的软件、但无法正常工作。

       可以采取哪些措施来改进使用 相同软件的 IT 工作正常情况?  

    该项目的后续数量为500K/Y、该项目用于汽车无线充电器。

    如下所示,古老的风格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我仔细检查了新原理图和测试波形、看起来 U9SW 不遵循 U9PWM。
    1月1日之后、我们将有一位更熟悉此部件的人为您提供支持。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在分立式情况下、您说过仅使用 DBuck_PWMH 和 DBoost_PWMH。  在这种情况下、每个半桥的低侧 FET 永远不会导通。  仅使用体二极管。  对于 CSD97395Q4M、行为将有所不同。  当 PWM 为低电平时、高侧 FET 将像分立式情况一样关断、但低侧 FET 也将导通。  我想这就是您看到两个电路之间行为不同的原因。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

       离散用例 IRS2301使用了4PWM:DBuck_PWMH、DBOOST_PWMH 和 DBuck_PWML、DBOOST_PWML

        CSD97395Q4M 仅使用两个 PWM:DBuck_PWMH、DBOOST_PWMH (软件未更改)

    然后

      您能否帮助我们提供一些建议、让 CSD97395Q4M (使用 DBuck_PWMH、DBOOST_PWMH)在降压/升压正常工作?

    给出分立式情况 IRS2301的基准正常波形

    输入15V,输出10V/5W

    CH1:U17 DBuck_PWMH

    通道2:U17软件

    CH3:U19 DBOOST_PWMH

    CH4:U19软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    感谢您提供波形、我想我现在已经了解了。 我认为问题可能是功率级的 GND 基准。 由于驱动器内置于 CSD97395Q4M 的功率级中、因此需要将 GND 引脚连接到与 PWM 输入相同的接地端。 由于它在您的应用中浮动、因此相对于 IC GND 的 PWM 电平不正确、U9未按预期响应。 这可以通过测量相对于功率级 GND (而非您的系统 GND)的 PWM 来验证。 如果是这种情况、该器件可能不适合该应用。

    此致、
    Evan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TI 团队、

    将电流传感器短路并向 CSD97395Q4M 提供 PWM 和 GND 两条线路、问题仍然存在。

    如果添加 PWM 下拉10K 电阻器、则问题得到解决

    那么、您能否帮助检查 PWM 引脚添加下拉10K 电阻器是否存在其他问题? 您的参考设计没有此。


    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在 PWM 中添加10K 下拉电阻器应该没有问题。  PWM 在内部具有高阻抗上拉/下拉电阻器、可在不驱动 PWM 时将 PWM 设置为三态(关断状态)。  通过添加这个外部下拉电阻、您将会改变这个缺省行为、这样缺省条件现在将为 PWM 低电平(LS FET 打开)。  只要您的 PWM 控制器可以过驱动10K 电阻器、并且您不需要三态 PWM、这就可以成为一种可行的解决方案。

    此致、

    Evan