This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20146MHEVAL:SW 波形

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20146MHEVAL, LM20146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756128/lm20146mheval-sw-waveforms

器件型号:LM20146MHEVAL
主题中讨论的其他器件: LM20146

我们获得 了与 LM20146MHEVAL 搭配使用的 SW 波形。

条件是

默认为 VIN:5.0V、Iout:1A CR 模式  EVM

默认为 VIN:5.4V、Iout:1A CR 模式  EVM

请参阅  附加文件第2页的红色圆圈。(Vin:5.4V、Iout:1A)

请 告诉我们在 EVM 上看到这些波形的原因。

此波形是否会导致任何问题?   

e2e.ti.com/.../LM20146MHEVAL.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    这是一个未经修改的 EVM、对吧?  我将对此进行研究、但请耐心等待。  我将不得不订购 EVM、可能会在新年之后。  不过、我将在本周尽力为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

    感谢你的答复。

    是的、这是一个未经修改的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    我无法复制您的结果。

    VIN = 5V、Iout = 1A:

    VIN = 5.4V、Iout = 1A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

    感谢您的支持。

    在轻负载条件下、可以找到连接的波形。

    VIN:5.4V Iout:0.5A CR 模式、未修改的 EVM

    请检查附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    LM20146采用二极管仿真模式。 当电感器电流降至0A 以下时、低侧开关未打开。您的波形显示了经典的非同步非连续导通模式(DCM)运行。 该波形正常。