This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:有关蓝石 HV 引脚的问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25630-1EVM-291, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757077/ucc256301-questions-about-blue-stone-hv-pin

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC25630-1EVM-291

尊敬的先生/女士:

有关 UCC25630X HV 引脚的信息。

为什么 HV 引脚上有三个电阻器?   

2.这里有一个5k 电阻器可以吗?

如何使用 EVM 板测试 X 电容器放电波形。?

我无法测试 UCC25630X EVM 用户指南中显示的结果。

测试内容是,当  交流电源关闭时,x CAP (EVM 上的 C3、C4)的电压立即变为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubiao 您好、

    感谢您关注 UCC256301及其 EVM (UCC25630-1EVM-291)。

    对于您的问题1和2:UCC256301数据表中的第8.2.2.15节指定了该位置的5k Ω 值。 EVM 使用三个串联的表面贴装电阻器来实现这一目的。 所有器件都具有一定的电压耐受能力。 由于这些器件是 SMD、因此选择了1206尺寸、因为此封装尺寸具有200V 的限流元件额定电压。 其中三个串联电容器为"通用"线路(85Vac 至264Vac)的预期峰值高电压提供足够的裕度。

    此处可使用单个电阻器、前提是它还具有足够的电压耐受额定值、可用于在其端子上施加的电压。

    对于您的问题3:可以使用放置在 EVM 测试点 TP3和 TP4上的高压差分探头来查看 X-CAP 波形。 原理图。 EVM 用户指南中图13的波形是通过在施加到 J1的264Vac 电压下在 TP4至 TP3处进行测量获得的。 示波器被设置为在大约76ms 的无信号时间后发生的信号上触发。 然后、交流输入关断大约1.4秒、以捕获 X 电容器放电时序。

    移除交流电后、X 电容器不会立即放电。 相反、IC 会定期进行测试、以确定是否存在交流线路、并在满足线路消失的要求后、使用受控电流(约11mA)对电容放电。 UCC256301数据表的第7.4.3节介绍了该测试模式。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ulrich、

    我将按照您的测量方法来捕获 X 电容器放电波形、并在下周更新波形。

    BRS、Shubiao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubiao 您好、

    只需签入即可了解情况。
    您是否能够进行放电测量?
    此问题是否已解决并可以解决、或者是否需要更多支持?

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新年快乐,Ulrich

    我将更新我今天晚上测试的波形。
    顺便说一下、RV1的功能是什么、它与 X-CAP 并联。

    此致!
    Shubiao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubiao 您好、

    很抱歉我的回答延迟。 RV1是一种金属氧化物压敏电阻(MOV)、通常以差分方式放置在交流连接电源的输入线路上。 它的行为类似于粗糙的双向齐纳二极管或瞬态电压抑制器(TVS)。 其目的是钳制差模浪涌和脉冲、并保护下游组件免受过压影响、使其不可承受。

    虽然此 EVM 的交流部分具有"缩写"功能、仅用于演示 IC 的 X 电容放电功能、但不为实际的 LLC 功率级供电、但它包含在该 EVM 设计中、主要是为了与几乎所有其他离线设计保持一致。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ulrich、