This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:新电路板、充电缓慢、30分钟后停止

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754812/bq24610evm-new-board-charging-slowly-then-stops-after-30-minutes

器件型号:BQ24610EVM

我刚刚获得了一个新的评估板。 它目前处于其默认配置中。

18VDC 输入、1p4s 电池连接、VSYS 上12W 负载、连接至 TS 的1.7V 电源。

首先、电池将缓慢充电(无论有无负载)。

然后、在30分钟标记处、电池停止充电。 如果负载已连接、电池将耗尽。 断开蓄电池、负载停止。

我必须断开/重新连接电源至 TS 和18VDC、以恢复充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Christopher、

    在充电器的 SRN 节点上测量的4S 电池组的电压是多少?

    您还可以监控 ACDRV 引脚电压吗?

    当充电电流变为零时、您能否获取捕获事件的波形?
    波形应显示以下内容:
    IBAT (在该波形的下降沿触发)
    VSRN
    VBUS
    ACDRV


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    目前无法访问设备以获取波形。 但 SRN 上的电压似乎与电池组的电压匹配。

    根据30分钟的超时时间、您是否认为它处于预充电阶段且安全计时器开始计时? 我已经将 TTC 引脚接地、但它在30分钟后仍然停止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在还没有工作范围、但使用几个万用表:

    以前 之后
    Ibat 0.290 A

    0.003 A

    ACDRV 12.62伏 12.96伏

    Vsrn 与 Vbatt 相同(在0.05V 之内)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Christopher、

    什么是电池电压(从充电器的 SRN 引脚测得)? 如果使用此 EVM 的电池电压低于15.6V、则充电器处于预充电模式。 该 EVM 是围绕5S 配置设计的。 我建议将 R25调整为您要查找的较低电池稳压电压值。 您可以使用数据表来确定所需的值。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经确定了4S 需要的 R25和 R28值。

    但对于安全计时器、我对文档的理解是、通过将 TTC 引脚接地(TTC 跳线上的 lo)、它应该禁用终端和安全计时器。 这是不正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    终止仍然被禁用并且快速充电安全计时器被禁用。 但是、无法禁用预充电安全计时器。 实际上、除非电池出现问题、否则充电器不应在预充电区域内持续这么长时间。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    为了澄清这一点、这是否意味着我们之前使用的板有问题? 在预充电过程中没有超时。

    我会寻找什么来进行验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    为了使预充电计时器不生效、请确保反馈电压(VFB)高于1.55V。 如果您之前的电路板具有不同的电阻分压器分压比、可将稳压电压设置为5S 配置、则您的4S 电池上的 VFB 很可能小于1.55V。


    此致、
    Joel H