请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510-G3 主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO、 BQ27510
工具/软件:Linux
您好!
我已使用 EV2400评估板来校准 bq27510g3电量监测计 IC。 在使用 Battery Management Studio 进行校准后、我通过黄金映像文件(0510_4_00-bq27510G3.bq.fs、0510_4_00-bq27510G3.df.fs、0510_4_00-bq27510G3.srec)导出结果。 当我尝试使用一个示例 C 源代码(用于 Linux)将这些文件从 SLUA801写入到我的定制板时、IC 进入 ROM 模式但不退出、I2C 地址为0x16。
如何退出 ROM 模式? 我已使用命令退出 ROM 模式(0x0F 至0x00寄存 器和0x0F 至0x64寄存器)
此致、