This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:两相条件下的斜坡电阻值

Guru**** 2342660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758467/tps543c20-ramp-resistor-value-with-2-phase-condition

器件型号:TPS543C20

通常、我们对主从 TPS543C20斜坡引脚使用相同的电阻值。

如果在主器件和从器件之间设置了不同的电阻值、会出现什么问题?  

我们想知道可能出现的现象。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、
    斜坡电阻器设置内部控制环路斜坡幅度。 它用于针对不同的输出滤波器 L 和 C 值稳定控制环路。 主器件和从器件应具有相同的输出滤波器、因此斜坡值也应相同。 您为何关注不同的值? 我怀疑我们是这样尝试的(为什么我们故意设计错误?)。 我可以在新年后再检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的回答。

    我们了解主器件和从器件应具有相同的斜坡电阻器值。 但是、我们的客户在调整主斜坡电阻器值时忘记更改从斜坡电阻器。

    因此、他们想知道主斜坡电阻器值与从斜坡电阻器值不同的影响。

    请进一步检查。 我们想知道当主从具有不同的斜坡电阻值时可能发生的现象。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    我们将在下星期假期后对其进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    此帖子的进展如何?


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    我们团队的 Kit 将在今天晚些时候做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kit-SAN、

    很抱歉将您推送。
    您能回答我的帖子吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!
    对于主器件和从器件、RAMP 引脚上的电阻值需要相同。 容差电阻器值是我发送给您的 Excel 设计工具中的值。 VSHARE 是主设备和从设备的控制电压。 每个器件中的斜坡信号将与 VSHARE 信号相交以命令占空比。 如果斜坡电阻器不同、则占空比和电流平衡将不同。
    套件