This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070:UCC28070不工作

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756644/ucc28070-ucc28070-ucc28070-is-not-work

器件型号:UCC28070

大家好、

如果 Vin=0Vac、只需通过部分电压电阻 Vsense = 2V、Vinac = 1V、即可在最大占空比驱动波形的条件下进行测量。

VIN=200VAC、我测试 Vsense =2V,Vinac=2V,VAA=5V,VSS=6V、但没有 PWM、 满足芯片启动条件、为什么它仍然不工作?  

 

 

最小

典型值

最大

单位

输入电压

RMS 输入电压

176 (Vin_min)

 

264 (Vin_max)

输出电压

输出电压

 

400

 

 

线路频率

47 (f_line)

 

63.

Hz

PF

最大负载时的功率因数

0.9.

 

 

 

输出电压

输出功率

 

 

3500

W

η μ A

满载效率

95%

 

 

 

Fs

各个相位开关频率

 

100

 

kHz

我的参数设计是否有问题?

期待您的回复, 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,李家南
    您的设计参数没有任何问题、但如果没有完整的原理图、我无法真正解释为什么没有 PWM 输出。
    您能否发布完整原理图的 pdf 以及指定 VCC 引脚上的电压。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1pfc.pdf

    你好 John

    感谢你的答复。 这是 我  的原理图。 且 VCC=15V

    最后。 我可以对 UCC28070进行 Mathcad 计算吗? 您能否将其发送至我的电子邮件地址1197951995@qq.com

    此致

    Jiannanli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    e2e.ti.com/.../5722.ucc28070.pdf

    e2e.ti.com/.../300W28070.zip

    我对 CTA 有一些疑问。为什么公式不同。

    数据手册

    MathCAD: 300WUCC28070设计工具  

    此致

    Jiannanli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jiannanli,
    Mathcad 计算器中存在错误。
    数据表正确。
    CTA 是补偿电容器、应在计算中使用 RTA 值、而不是 Rs (即 CT 负载电阻器)
    感谢您查找此错误。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、John、

    我重新计算了 UCC28070周围的电路。 只有  RA Rsyn RIMO Rzv Czv CPV 已更改。        主电路上没有任何其他变化。

    VIN=200VAC、I TEST Vsense =2.07V,Vinac=2.08V,VAA=5.04V,VSS=6.17V。  UCC28070仍然不工作。  

    这是我 的原理图和记录。

     此致

    Jiannanli

    e2e.ti.com/.../experimentalrecord.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jiannanli,
    我能想到的其他问题只有:
    (1) VCC 低于 UVLO 阈值。
    (2) UCC28070损坏、应更换。
    如果 VINAC >0.7V 且 VSENSE >0.75V、您应该能够观察 GDA、GDB 上的栅极驱动信号
    您的系统设置为以100kHz、95%最大占空比运行、因此这是您在运行开环时应在 GDA、GDB 上看到的信号。
    仔细检查您的电路是否存在短路、并将 UCC28070替换为断开 FET 栅极的情况。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiannanli、
    我将关闭此主题、因为在将近1个月内没有新帖子或新信息。
    如果您有进一步的疑问、请打开一个新主题。
    此致
    John