This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:低阻抗电源

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, BQ25570, TPS61291, TPS22860, BQ25505, CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759005/bq25505-low-impedance-power-source

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:TPL5111BQ25570TPS61291TPS22860CC1310

也许一个简单的问题:如果此时不可能进行太阳能/ TEG 能量收集、是否可以使用低阻抗电源(如 USB 或其他5V PS)为电池充电? 二极管的情况下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wijnand、

    是的。 只要低 Z 源电压低于 VBAT_OV、充电器就仍在升压、但高于 MPP 设定值。 充电器将运行最大输出功率、达到每个周期的峰值电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    这很清楚。 目前、我们使用 TPL5111/TPS22869/TPS61291组合来节省能源。 如果我们选择 BQ25570、如果我们可以通过 TPL5111 (系统计时器)控制的 Vout_EN 禁用 Vout、是否需要 TPS22860 (负载开关)?

    谢谢、此致...

    Wijnand Nijs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wijnand、

    我认为您不需要负载开关、因为您可以禁用 VOUT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    “我不会认为”对于一个大师来说不是很清楚;)。 我想知道、TI 的某个人是否可以告诉我这是可能的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wijnand、

    我不知道您的确切应用、也不知道您为什么要使用负载开关。 您能否发送完整的原理图? BQ25570中的降压转换器如何替代 TPS61291升压转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../iot_5F00_vt_2D00_s02c.pdf

    原理图:VTS02C 是一个带有 CC1310的前置模块。 此外、升压器、系统计时器和电源开关遵循 TI 的理念。 此设计工作正常。 现在、我们希望能够使用小型太阳能电池板或替代(USB)为电池充电、如果没有太阳的话。 BQ25505可能是一款候选器件。 如果我们可以将 TPS61291 (升压器)和 TPS22860 (负载开关)与 BQ25570进行交换、那就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太阳能电池为5.5V、电池为锂离子电池3.7V、VCC 为3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还是分离收集装置和降压-升压器? 是否有单独的收割机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我已经为 BQ25570订购了一款出色的分线板(请参阅图像)、可以获取状态并控制输出。

    如果我有保姆的问题,我会回来的;)。 谢谢、此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wijnand、

    好的。  现在我了解了。  BQ255xx 系列必须一直被升压、也就是说、被调节至电池板 MPP 的输入电压必须低于电池稳压 电压 VBAT_OV。  如果使用 VOC=5.5V 的电池板、其 MPP 为0.8*5.5V = 4.4V、大于 VBAT_OV = 4.2V、BQ255xx 将从其输入 VIN_DC 打开 FET、以下拉电池板输出电压、从而防止电池过压。

    如果您改为使用较低电压的面板、但不使用 USB 作为输入电源、或者您使用两个2.5V 超级电容器串联、充电电压为5V、而不是锂离子电池、则 BQ25570将是不错的选择。  它还可以 提供3.3V 电源轨、升压充电器和降压转换器都可以关闭、从而使两者都进入 HiZ 状态。  请注意、充电器/EN 引脚的高电压与 VBAT 上的电压相关。

    BQ25505和 BQ25570是唯一两个能量收集器、能够将其输入电压调节到电池板的 MPP 的该功率水平。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你们的出色服务和问候。。。