主题中讨论的其他器件: TLV61046A、 TPS61046、 LMR36006、 LMR36006-Q1、 TPS2595、 LMR36015
我的电流系统提供5V 电压、我需要为外部器件提供10V 电压。 如果这个外部电压不以 GND 为基准、并且考虑到一些尺寸和成本限制、我认为这是它使用逆变器(如 LM2776)并为外部器件提供+5和-5的最小解决方案、这是可以的。 谁应该很乐意看到10V (如果这不正确、请告诉我)。
假设这是提供10V 输出的有效方法、我的问题是如何保护 LM2776免受 ESD 的影响、或与外部连接相关的任何其他正常问题。 例如、在+5V 侧、我可以使用二极管来防止反向电压、但在-5V 侧、该二极管需要相反的极性、如果意外地向该引脚施加正电压、这将不会有所帮助。
也许有一个应用手册可以帮助解决这个问题?