This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:如何在多环路 SMPS 中计算和环路补偿、例如用于电池充电的 TI TIDU413 200W 交错反激式转换器?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, TIDA-00200, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758554/uc3843-how-to-calculate-and-loop-compensation-in-multiloop-smps-like-the-ti-tidu413-200w-interleaved-flyback-for-battery-charging

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: TIDA-00200INA180

圣诞节快乐、2019年健康人的繁荣。

我正在设计基于 UC3843的电压和电流调节 PSU,并且已经实施了双环路运算放大器和光电耦合器。
就像您的"TIDU413用于电池充电的200W 交错反激、TIDA-00200"中所说的、但我不知道如何在2个环路到位时计算环路补偿。。。
此外,在收集器软点,光耦合器是 RC 滤波器接地,如何计算?

您能提供上述提示或链接吗? F

按照原理图以及我想知道如何以圆的方式进行计算的器件。

提前感谢您的参与、

此致、
Konstantin
GRS Electronics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantin、

    我已要求我的一位同事回答这个问题,但请理解,可能会因假期而延误回应。 谢谢你。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantin、
    很抱歉耽误你的回答。
    如果没有原理图、很难回答您的问题、但下面有几个要点:
    电压补偿组件的设计应与正常恒定输出电压运行完全相同。
    电流补偿组件的设计应与正常恒定输出电流运行完全相同。
    由于一次只有一个误差放大器处于控制状态、因此两个误差放大器之间不应存在相互作用、前提是两个误差放大器都是稳定的。
    光耦合器上的 RC 电路具有10us 的时间常数。 这太高、对于环路补偿而言不是很重要、可能放置在这里只是为了滤除布局拾取的高频噪声。
    但愿这对您有所帮助。
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好、感谢您的回复和新年快乐!

    我参考以下 TI 示例:光耦合器上的 RC 电路的时间常量为10us、而 Y耀 表示其过高、但两个运算放大器上的补偿 RCS 常数甚至更高...

    我 从未为恒定输出电流运行提供补偿、您是否有任何设计示例?

    谢谢、

    此致、
    Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经(希望是正确的)将我的设计作为 pdf 附加到了一起、您可以检查两个运算放大器上的补偿组件吗?
    谢谢、

    Konstantin

    e2e.ti.com/.../40_2D00_70W_2D00_Digital_2D00_HV_2D00_PSU.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantin、
    我的建议是感应 C20/C19的输出电流。
    在这种情况下、您可以使用简单的积分器来补偿电流环路。
    您无需担心电流具有脉冲波形这一事实、因为误差放大器是一个积分器、会将其滤除。
    电流环路的极点应约为开关频率的1/10、但如果您愿意、可以低得多。
    由于您以 DCM 运行、因此受控体的响应在一个开关周期内、因此必须保持稳定。

    很抱歉、我在上一个回复中说时间常数太高、无法对控制电路产生显著影响。 我的意思是时间常数很短、因此它只会在频率过高而不会对控制环路产生重大影响的情况下产生影响、即接近功率级的开关频率。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好、谢谢。

    我真的不明白"要感应 C20/C19的输出电流左侧"是指变压器和 C20/C19之间的电流? 或者您是指高侧?
    这样做会有什么好处?

    最终是否有任何示例设计?

    谢谢、

    此致、
    Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantin、
    是的、我的意思是在变压器和 C20/C19之间。
    此位置的优势在于功率级峰值电流控制和电流检测之间不存在延迟。
    换言之、COMP 引脚上的电压变化后、感测到的输出电流电平也会立即变化、只需一个开关周期的延迟即可。
    如果您检测到输出电容器之间的电流(如原理图所示)、由于输出电容器和电感器的滤波效应、COMP 电压电平和感测到的电流之间存在延迟。 然后、您必须确保在控制环路设计中补偿此延迟、以确保稳定运行。
    我不知道任何与您的要求完全匹配的示例设计。 如果可以的话、我可以向您发送一些有关控制环路设计的论文、但它们与您的电路不完全匹配。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请举一个例子,说明如何在变压器和 C20/C19 (差动放大器?)之间进行感应。

    此外、如果您能给我发送一些有关控制环路和高输出电压反激式设计的论文、那将会非常棒。

    提前感谢您的参与;

    Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantin、

    请访问以下链接:
    www.ti.com/.../login.shtml
    有很多关于控制的研讨会论文。 您可能需要创建一个 MyTI 帐户才能查看它们。
    也可以通过以下替代链接获取这些链接:
    www.smps.us/Unitrode.html

    您能否用右侧的电阻器将 GND 连接移动到变压器绕组的底部? 在这种情况下、您应该能够使用已经具有的同一电路(反相积分器/误差放大器)
    这种方法的唯一缺点是 PSU GND 和-ve 输出端子之间会存在更多的电压纹波。
    希望这对您有所帮助
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    谢谢、我已经知道这些链接、我认为您在第二个环路(电流环路)的计算上有更具体的内容。

    是的,我有很长时间的帐户,但到目前为止我从未使用过这个论坛:-)

    附上了原理图,因为我在您指出感应电阻器在到电容器中间的问题后更改了它,老实说,我不知道我为什么这么做,可能是因为我在之后添加了 LC 滤波器,并留下了这样的...

    我可能会将输出感应电阻器降低至0.04Ohms、并使用 INA180 50V/V (A2器件)在输出端获得反相积分器/误差放大器所需的0-2V 电压。
    这将大大减少感测电阻的功率耗散。

    此外、我计划将1:50的电流互感器用于 MOSFET 源极感应电路、而不是感应电阻器、从而再次降低功率耗散。

    谢谢
    Konstantin

    e2e.ti.com/.../40_2D00_70W_2D00_Digital_2D00_HV_2D00_PSU_5F00_V0.5.pdf