This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO:用于 USB-TO-GPIO 的本机64位驱动程序 dll 版本

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757324/usb-to-gpio-native-64-bit-driver-dll-version-for-usb-to-gpio

器件型号:USB-TO-GPIO

您好!

我们正在运行 http://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO 的多个器件 

我们使用提供的 dll"USB 适配器驱动程序. dll"来控制它们。 此 dll 是为32位体系结构系统设计/编译的。

我们现在必须迁移到64位 Windows。 因此、我们需要本机64位 dll 才能使用该产品。

您能否提供为64位系统编译的 dll?

谢谢

Alexander Velonias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一位专家很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您遇到了什么错误? 32位应该能够在64位上以仿真模式运行。 请参阅 :docs.microsoft.com/.../running-32-bit-applications

    我们有一些编译为32位的应用程序、这些应用程序在64位操作系统中运行良好、如上面提到的文档所示。 请告诉我您遇到了什么错误、我将帮助您进一步调试。

    Amiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、基本上您是对的、您可以在64位 Windows 环境中以仿真模式运行32位应用程序。

    但无法从为64位环境编译的进程中访问为32位环境编译的 dll。  

    我们正在使用 Matlab、需要从那里访问 USB-TO-GPIO。 由于"主控"过程是64位应用、我们还需要原生64位版本的驱动程序、以便 USB-TO-GPIO 驱动程序能够使用它。

    您是否能够提供为本机64位环境编译的 dll?

    最好

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我将在接下来的几周内不可用。  查看为 SAA 适配器编译的最新 API。  您提到的那个已经很旧了、不再维护。  我认为可以为任何 CPU 编译 SAA 适配器。  请告诉我这是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、借助此驱动程序、它似乎可以正常工作!