请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65094 你(们)好
我将您的 TPS650940A0RSK 用于 Intel Apollo Lake 设计。 我们生产了6块板、其中一个板出现 CPU 重启问题。 它似乎是1.24V 输出(BUCK5)上的毛刺脉冲导致 PMIC 复位。
通常、它在加电后几秒钟内复位(有时会加载 BIOS、有时不会加载 BIOS。 开/关几次后、复位频率似乎降低了。 有时、它会在几分钟后复位、有时可能永远不会复位。 对我来说、这表示温度相关。 我当前执行的所有测试都是在室温下进行的。
我读取 了 e2e.ti.com/.../2270628 线程、因此我尝试将输出电容(从30uF 增加到75uF)、但这没有帮助。 我还尝试将输入电容(从5uF 增加到10uF)、但这也没有帮助。 电容器是 X5R MLCC、上面提到的电容值是直流偏置点的实际电容。
我尚未尝试在两个板之间交换 PMIC。 我想先尝试在其他地方找到问题。
以下屏幕截图显示了 BUCK5输出电压和 RSMRSTB:
以下屏幕截图显示了 BUCK5输出电压和 BUCK5开关节点。 我已经放大了异常高频"振铃":
下图显示了原理图和布局:
如果您能给我一些关于如何解决问题的想法、我会很高兴。
此致、Jonas