This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:PWM 输出不工作

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030, LM3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753567/lm5030-pwm-outputs-not-working

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件: LM3411

您好!

这是我第一次来这里。 我希望我的问题能够得到解决。 我正在使用 LM5030 IC 设计推挽式转换器。 我已经在 PCB 上尝试了实现方案、但两个输出不会输出电压。 我最初以为 IC 由于回流焊的热量而损坏、但我在 PCB 上焊接了5个以上的 IC、但它们中没有一个会在输出上提供任何波形。 我测量了以下电压。  VIN = 17.4V、VFB = 0、COMP = 0.8V、VCC = 7.8V、SS = 4.92V、 RT = 2.04V、CS = 0V、OUT 1 = 0、OUT 2 = 0。 我已经检查了是否存在短路、但没有。 我最近一次怀疑的是电容器值。 我的问题是、VCC 和 SS 的电容值决定输出是否正常。 否则、我的测量值可能会出错。  

谢谢

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amalachukwu Okeke、您好!
    欢迎使用 E2E。
    如果没有您的原理图、我无法给出完整的答案。 幸运的是、我可以根据您提供的详细信息提供一些指导。
    由于 COMP 引脚电压较低、因此可能没有输出。 请参阅数据表第7.2节中给出的方框图。 您将注意到、如果 COMP 引脚电压为0.8V、则 PWM 比较器'-'输入上的电压将处于 GND 或低于 GND。 换言之,吨期将立即终止。 因此、输出将在零时间内处于高电平。
    我们必须提出的下一个问题是、当 VFB = 0时、COMP 引脚电压为何为低电平。 通常、如果 VFB 被拉至低电平、COMP 引脚电压应为高电平(5V)。 因此、我需要知道您连接到 VFB 和 COMP 引脚的哪些引脚可能会导致此意外操作。
    我希望这些意见能为您提供帮助。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是原理图。 第二个 IC 是光耦合器(FOD2712AR2) COMP 引脚连接到光 耦合器的引脚2、即光晶体管的集电极。 在 PCB 上、VFB 引脚直接连接到 GND 引脚(引脚7)。 我很困惑为什么 COMP 引脚在 VFB 为0时不会达到5V (使用示波器测量的电压为0.05V、GND 电压相同)。 请注意、推挽式转换器的其他组件已连接。 我焊接到第二个 IC 上以比较性能。 这些值与上述值相同、但 SS =0.8V 且 COMP = 1.34V (在此 PCB 上、我没有连接转换器的其他部分、仅连接 VCC 和 VIN 的计时电阻器和电容器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amalachukwu Okeke、您好!
    原理图的这一部分看起来不错、COMP 引脚电压应约为5V。
    我建议您尝试从 COMP 引脚断开光耦合器。 可能是光耦合器电路损坏并拉低 COMP 引脚。
    我还建议您在电流感应电阻器和 CS 引脚之间添加一个1k 电阻器。 这应该有助于在布局不良的情况下保护控制器。 您能否告知您当前连接在 CS 引脚和 GND 之间的电阻器的值(我们通常将其称为 CS 或电流感应电阻器)。
    我碰巧注意到、对于推挽配置、变压器的初级侧似乎未正确连接。 输入电压应连接到初级侧的中心抽头、两个 MOSFET 应连接到上分接头和下分接头。
    但愿这对您有所帮助
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将按照建议断开光耦合器。 同时、PCB 上的变压器连接不同于原理图上的连接、这是由于我绕过变压器的方式(Vin 位于中心抽头上)。 我的电流感应电阻器为25毫欧。 (最大初级电流约为19A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我断开了光耦合器、得到的输出电压为127V、预计为120V。 我连接了一个新的光耦合器、输出电压降至38V。 我想这现在是一个光耦合器问题。 我将处理这个问题。 非常感谢、我很感激
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、您知道为什么即使在输出端没有任何负载的情况下 MOSFET 也会变热。 根据我发送的原理图判断。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amalachukwu Okeke、您好!
    很抱歉耽误你的回答。 您的附加问题已丢失、因为该帖子已标记为已解决。
    您能不能告诉我输出功率为零时的输入功率是多少?
    这将有助于对问题的严重性提出一些看法。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电流约为0.2A、而输入电压约为15V。 但是、当连接负载时、这些输入值保持不变、并且输出电压立即从超过120伏降至大约11伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amalachukwu Okeke、您好!
    如果您可以发送一些波形来显示这两种工作情况(已加载和未加载)、那将会非常好。
    要显示的最佳波形为:
    1) OUT1电压
    2) 2) CS 引脚电压
    3) 3) COMP 引脚电压
    4) 4) Q1的漏极电压
    我们的办公室将在1月3日之前休假、因此会有短暂的延迟。 如果这对您来说是个问题、请发布新问题、我们的其他办事处将会回答该问题。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好、随附的文件包含请求的波形。 我还想、如果尺寸不足的滤波电感器和电容器会导致这种情况。 连接负载时、输出电压从120V 降至约10V、即使是最小的负载也是如此。 我使用 FOD2712AR2芯片进行反馈、该芯片将光隔离器和电压基准组合在一起。

    e2e.ti.com/.../waveforms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amalachukwu Okeke、您好!
    感谢波形。
    从他们那里可以清楚地看到、功率级有一些非常错误的东西。
    我知道这是因为两个开关的导通周期应该相等。
    如果您认为变压器是理想的、那么无论哪个开关处于同一电压(VIN/N)、都应在输出电感器的左侧施加相同的电压。 这应导致电感器电流斜升。
    应将电感器电流/N 检测为电流感应电阻器上的电压、并且当电感器电流达到所需电平时、应终止脉冲的导通周期。 两个开关的此过程应相同、导通时间相同。 您显示的是 OUT2的导通周期非常短、而 OUT1的导通周期很长。
    如果施加到变压器的实际导通周期与此类似、则变压器必须饱和。
    请非常仔细地检查您的功率级。 查找以下内容:
    1) 1)晶体管 Q1或 Q2之一未导通或损坏。
    2) 2)变压器相位不正确。 当每个晶体管导通时、它应该在输出电感器的左侧提供一个正电压。
    3) 3)输出二极管的导通电阻损坏
    您将知道电路何时正常工作、因为两个输出的导通周期应大致相等。
    希望这对您有所帮助。
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的详细解释。 我注意到两个开关不同导通时间的问题、这实际上是一个新的发展、因为当我第一次实现电路时、它们相等、并且负载时输出电压仍然下降到10V。 尽管如此、我注意到我的输出二极管的尺寸不足。 我已决定设计一个新的变压器、获取不同的 MOSFET 和二极管、并将在同一芯片中同时具有光耦合器和电压基准的光耦合器芯片更改为更传统的(LM3411电压基准和光耦合器)。 我希望这能解决我的问题。 我将在完成后再次讨论结果。 再次感谢 您的观看、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amalachukwu Okeke、您好!
    我将把这个线程标记为已关闭/已解决。 如果您有任何疑问、请随时打开另一个。
    Joe Leisten