This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:寻址2个串联 LED

Guru**** 2810735 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757881/lp5036-addressing-2-leds-in-series

器件型号:LP5036

您好、E2E、

在 LP5036上、如果您每通道有2个串联的 LED、我假设解决方案没有问题(或任何其他问题)?  我只是想重复检查一下。

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    最大输出电压为6V、因此您需要确认两个 LED 的正向电压加上拐点电压不会超过这个值。

    那么、您的 LED 的最大正向电压和电流是多少?

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我对2个串联 LED 有同样的问题,当 VLED 施加7V 电压时,它是否会损坏 IC?

    每个 LED VF 为3V

    Tks ~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    7V 超出最大电压、有在通道关闭时损坏 IC 的风险。

    如果 VF 为3V、则不能使用2个串联的 LED。

    请确保 Vled 低于6V。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    非常感谢您的快速回复!