This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:BQ24160 "反向升压"?

Guru**** 2502755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755280/bq24160-bq24160-reverse-boost

器件型号:BQ24160

尊敬的 Jeff:
我们使用 BQ24160来设计汽车产品。
将产品连接到点烟器进行充电。
当电池充电至95%~100%范围时、
当点烟器连接断开时、会出现中的再充电电压(4.58V)。
这是反向升压现象吗?
如何避免这种现象? 谢谢

BQ24160设置如下:
IN 输入的输入限值:1.5A
VIN-DPM 电压:4.2V
电池稳压电压:4.36V
充电电流:550mA
终止电流:150mA

图1显示了连接
图2显示了如何卸下连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    如果充电器在其输入电源被移除后仍在切换(频繁的方波脉冲在 SW 下)、并且输入电压(IN 或 USB)在短时间内保持在高于电池电压的稳压电压上、则是的、这是反向升压。 反向升压保护电路应防止这种情况发生、但当电池充满电时、电池电压窗口会很窄、这种情况可能发生。 一旦电池在此窗口之外放电、反向升压将停止。 不幸的是,我们没有找到办法防止这种情况发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    是否有解决此问题的建议?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li、

    不幸的是、不 反向升压电路不正确是固有的架构属性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jongyann,

    我们努力继续为客户提供最佳解决方案。 Jeff 的回答是我们对这一传统器件的最佳了解、因此我现在要结束这一主题。 如果您有新问题、欢迎您创建新主题帖。

    此致、

    Eric