This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26001:输出电压瞬态

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755196/lm26001-output-voltage-transient

器件型号:LM26001

我们在 LM26001中进行了设计。 它通过24伏电源在大约50mA 时提供5伏电压。 它在大部分时间都能完美工作、但如果断电时间很短、我将得到一个峰值为23伏的电压瞬变、在40毫秒内不会返回5伏。 如果在5伏线降至约4伏时加电、则似乎会发生这种情况。 我已经烧毁了3个 CPU。 请告诉我下一步应该尝试什么。

谢谢
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    请分享展示此问题的原理图、布局和示波器截图。 我们将从那里进行调查。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lm26001_5F00_transient.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    这看起来肯定是异常的。 我将与产品专家联系、了解可能导致这种情况的原因。

    同时、您可以分享以下内容的范围截图:

    • 当 VOUT 上升到超过所需 VOUT 时的开关节点
    • 反馈电阻器
    • 事件期间的 COMP
    • 期间的 SS

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您对波形的哪个部分感兴趣、但我保留了5V 线路上的顶部(黄色)迹线以供参考。  我必须更改蓝色轨迹的 VOLT/div 以及一些图片上的时间刻度、以查看更多 detail.e2e.ti.com/.../Sw_5F00_pin.pdfe2e.ti.com/.../FB_5F00_pin.pdfe2e.ti.com/.../Comp_5F00_pin.pdfe2e.ti.com/.../ss_5F00_pin.pdfe2e.ti.com/.../Enable-ckt.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    感谢您的详细报告。 这是非常独特的、需要在我们的末尾进行一些测试、这可能需要一些时间。

    我很高兴您找到了 EN 权变措施。 请继续使用此功能、直至我们能够返回有关此问题的更多信息。

    谢谢、您将在接下来的几天内收到我们的回复。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享有关您问题的详细报告。 我正在订购 EVM、我将在 EVM 上测试您的条件。

    此外、在这种情况下、标称负载是多少?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CPU、显示屏和逻辑的5V 电流消耗约为50mA、因此我为测试设置了一个110Ω Ω 的电阻负载。 这样、我就可以重复测试而不会使 CPU 发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享负载条件。  我对假期延误表示歉意。  我预计 EVM 将在周一到达、我将继续在我的一侧进行测试。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已尝试在我身边的 EVM 上复制您的测试条件。 根据设计的 EVM、当 VIN 从4.5V 转换到24V 时、我看不到输入电压之后的输出电压-如您的示波器波形所示。 我还尝试更改 COMP 网络和电感器、以匹配您的设计。 再说一次、我看不到输出电压跟随输入电压。 我确实会看到您的设计中 COMP 网络的输出端出现2V 过冲。 您能否尝试更改 COMP 网络以匹配 EVM 并重新执行此测试?

    您是否在多个电路板上看到此问题? 如您所示、这个问题是否在每次输入电压转换时发生、或者这种行为是否是间歇性的? 什么是电源-它是直流电源? 您还可以分享您的电路板布局吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、

    这要好得多。  我不知道我的 COMP 值在哪里。 电容器来自、但它们相当偏。  瞬态电压 µs 高达8.4V (高于设定点3.4)、但仅持续约30 μ s。

    您是否在多个电路板上看到此问题?

    我们只有构建2电路板、但我们在这两个电路板上都有证据证明这一点。

    如您所示、这个问题是否在每次输入电压转换时发生、或者这种行为是否是间歇性的?

    问题是完全可重复的。  我有24伏电压通过由函数发生器控制的继电器供电。  一旦我正确计时、它就会每次发生。

    什么是电源-它是直流电源?

    工作台型可调0-32V 3A 放大器

    您还可以分享您的电路板布局吗?

    如果您仍然需要、我可以将其发送给您。

     

    谢谢

    Tom

     

    e2e.ti.com/.../lm26001_5F00_comp_5F00_caps.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您分享更新后的结果。 现在看起来要好得多。 您的下游器件是否可以接受此瞬态?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    由于不活动、我将关闭此主题、但如果仍有任何问题、请打开新主题、团队将快速解决您的其他问题。

    谢谢、
    Katelyn