This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7242:MOSFET 电气参数

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7242, UCD74120, CSD86350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757535/ucd7242-mosfet-electrical-parameters

器件型号:UCD7242
主题中讨论的其他器件: UCD74120CSD86350Q5D

您能否为 UCD7242中的 MOSFET 提供电气参数? 我需要计算与输入电压、输出电压、电感和开关频率成函数关系的损耗。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我们将检查是否可以找到该参数。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采用分立式设计时 、需要了解各个元件的特性 才能根据终端应用的给定负载和效率要求正确调整其尺寸。 鉴于 UCD7242是一款针对特定设计应用而设计的单片器   件、系统/应用工程师很可能认为、为最常用的运行条件提供效率和功率损耗曲线将比单个组件特性更容易为终端用户提供相关信息。  其他制造商的单片设计也以 类似的方式进行指定  、我怀疑这种方式也会对其底层工艺能力提供一些保护。

    这些曲线是否不是特定于您的单个应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、UCD7242数据表中的曲线 不包括我感兴趣的特定运行点(11V 输入、1.8V 输出、使用一个不同的电感器)。 尽管如此、我可能可以在数据表曲线之间进行插值、并返回所需的信息、但这会带来一些麻烦。 更重要   的是、我在提交此帖子时实际上有点困惑;我打算问这个 UCD74120问题、我们的应用中也使用了这个问题。  UCD74120数据表中没有效率曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    很抱歉耽误你的回答。
    我们发现 Rds-on 信息如下所示。 遗憾的是、我找不到其他参数。
    高侧:17 m Ω,低侧:7 m Ω

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    请参阅 CSD86350q5d 数据表、UCD74120是 一款使用与 CSD86350Q5D 相同 MOSFET 的多芯片器件。

    由于采用封装、UCD74120的 Rsdon 略有不同、但栅极电荷等应保持一致。

    上述数字适用于 UCD7242。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Brad! 这正是我所希望的。 非常感谢!