This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596-ADJ 的开关频率差异

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756572/lm2596-difference-observed-in-switching-frequency-for-lm2596-adj

器件型号:LM2596
您好!
 
我将使用以下板模块在实验室中测试 LM2596-ADJ 芯片、
 
image.png
实验室读数显示了器件在任何测试负载条件下的开关频率均为49-50kHz 左右(检查500mA - 1.2A)。 2下面给出了测试读数捕捉。
image.png
image.png
但数据表(数据表链接)显示工作频率约为150kHz
请解释一下这种行为差异吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rik、

    该器件应按照数据表中的规定以150kHz +/-15%的频率运行。

    您的图像未附加。 请重试、以便查看。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rik、

    我没有听到你的反馈。 如果仍有问题、请回复或再次发布。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我已经检查过几次,但可以在示波器上看到相同的读数。 你们有适用于此芯片的 EVM 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rik、

    这是 我们在线商店中的 EVM 链接。

    请再次尝试附加图像。 他们没有第一次经历。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    PFA 图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rik、

    真有意思。 它可能是伪装成 LM2596的器件、也可能是他们对该器件进行了一些有趣的操作。 无论通过哪种方式、您都能更好地直接与该模块的设计人员联系。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果芯片有问题、我可以从 TI 获取 LM2596-ADJ 的 EVM 模块吗? 然后、我可以再次执行测试并验证相同。

    谢谢、

    Rik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rik、

    是的、我认为这是一个明智的行动方案。 这是 EVM 的链接

    Sam