This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:UCC28061问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756301/ucc28061-ucc28061-issue

器件型号:UCC28061

您好!

我的客户在使用 UCC28061的320W 应用测试期间遇到了紧急问题。

在原型测试中、发现 PF 值不稳定、并在120V 交流输入期间伴随较大的声音、如果输入电压增加或负载降低、则问题消失了。 当检测到可闻噪声时、输入电流波形在峰值附近失真、如图1所示。

进一步的测试发现、当输入电流波形失真时、双向驱动不再出现相位差、如下面的图2所示。

原理图如下所示、已检查变换、它不会进入饱和状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    请您分享其设计规格、输出电压、电感器选择和匝数比。
    电流感应电阻器的值是多少?
    连接到 PWMCNTL 引脚的电阻值是多少?在高负载条件下、该引脚的电压会怎样?
    查看 ZCDA/B 引脚波形也很有趣、当您看到此问题时会发生什么情况?

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压:90-305V 交流

      输出电压:420V

      电感参数:320uH 70:12

      采样电阻:0.03/0.04

      PWMCNTL 引脚:10K 电阻器连接到稳定电平 Vcc,异常时无变化

    ZCD 波形如下面的通道1所示、期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    我查看了波形、认为您可能会达到-0.2V 或更低的电流限制。

    在初始上电或峰值电流限制保护触发后、UCC28061的两个相位都将启动、并且在几个开关周期内、它们将异相。

    您提到了在120V 交流电下的此八通道、当输入电压增大或输出电流减小时、将移除该八通道。 由于 P=VI、因此增大 V 将减小 I、因此这听起来像是峰值电流限制。 如果持续达到峰值电流限值、则可以听到这种情况。

    Rp13可能太大、无法满足转换器的功率级别和效率要求。 您可以尝试减小其值以查看其是否解决了该问题。

    有时 CS 引脚上的噪声会导致错误的峰值电流限制触发。 您可以尝试向 CS 引脚添加电容。 原理图中有一个占位符。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的建议。

    CS 引脚测试电压为140mV、Rp13为100 Ω、电容器已添加、为0.01uF。 还有其他可能性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    您似乎是在过流。  另一个选项是点击 OVP。  您可能需要检查是否是这种情况。\

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    实际上、我们已经检查了 OCP、这不是原因、也不是 OVP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    如果它不是 OVP 或 OCP、则唯一的另一件事可能是 ZCD 误触发。 当输入电压大于输出电压时、将发生这种情况。 这可以解释驱动脉冲为什么会出现。 但您只会看到这种持续加电的情况。

    您能否更深入地讨论一下不稳定意味着什么? 它是否表现为输出纹波电压或可闻噪声?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的评论、我将再次进行双次检查、不稳定意味着 GDA 和 GDB 的相位差、正如我在上面显示的波形、并且还会听到可闻噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    您是否解决了该问题?

    此致、

    Mike